ヒーター用温度スイッチのレビュー

平均満足度 4.41 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
3,598 / 税込 3,958
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01053772

設備の凍結防止センサー回路に追加し温度管理ができ良かったです。

2人が参考にしています
三幸美商株式会社 様2024-02-27
用途:
家庭菜園
対象商品:
01053772

コストパフォーマンス 最高
温度管理がアバウトでちょつと残念です
取説で確認して購入した゜

2022-01-13
用途:
温室内設置
対象商品:
01053772

使ってみて 中々ええものです 
本体に針金通して木板に取り付けた

2022-02-08
用途:
寒冷地の小型のビニール温室内の気温維持
対象商品:
01053772

配線が簡単であると同時に温度設定が容易である。これに合わせて離れたところから室温監視できる追加機器はないものだろうか?

1人が参考にしています
2021-02-27
用途:
農業ハウス内の温度管理
対象商品:
01053772

構造がシンプルで小型・軽量、配線も簡単に出来ました。満足しています。

2020-12-23
用途:
トイレの暖房器具に使用
対象商品:
01053772

バイメタル式で±4度、電源をNOとOFF自動調整で優れ物ですよ。

1人が参考にしています
広瀬西小学校区地域づくり協議会 様2020-11-09
用途:
我が家のミニ温室の温度設定
対象商品:
01053772

趣味で始めた胡蝶蘭の温室
最低温度を20度Cに設定して使用しています。
胡蝶蘭は寒さ知らずに、いつも、ぽかぽか、ぬくぬく、暮らせているようです。
おかげで成育も順調です。

2020-12-11
用途:
室温管理
対象商品:
01053772

ヒーターサーモを使用した室温管理で使用していますが、問題なく使用できています。

2020-05-03
用途:
漆風呂の温度管理用
対象商品:
01053772

このサーモスタットを使いヒーターの「入切」をして漆風呂内の温度を最適な状態に保つことが出来たので良かった。
この商品を漆風呂内に固定するにはメーカー推奨の取付用部品を使いました。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
室内フレームの保温
対象商品:
01053772

1mの延長コードを買ってきて途中の線1本を切ってこれにつなぎました。
こうすると延長コードの先に好きな電熱器を付け替えられて便利です。
ONとOFFの温度差が4℃あるのがちょっと気になります。

中岡農園 様2020-02-05
用途:
ジェットヒーターの温度設定
対象商品:
01053772

シンプルコンパクト精度も良い。コスパ良し。何年使えるかな?

2020-04-22
用途:
育苗ハウス
対象商品:
01053772

価格の割には作業性もよく、満足しております。良かったです。

グリーン・ショウワ株式会社 様2019-04-16
用途:
育苗器の保温
対象商品:
01053772

全く問題なく使えました。予定通り芽が出だした時は安心しました。

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
凍結防止ヒーターの温度センサーとして使用
対象商品:
01053772

テストでは良好
テストの方法は簡易冷却材とホッカイロと棒状温度計で確認

2018-06-19
用途:
普段
対象商品:
01053772

赤と青の両方を購入しましたが、購入時に解かりやすい説明文があるといい。

1人が参考にしています
めぐみ市場 様2018-01-29
用途:
温蔵庫の温度制御
対象商品:
01053772

とてもアナログですが制御の為の別電源がいらずに助かります。

2017-06-02
用途:
倉庫の換気扇用のスイッチとして利用
対象商品:
01053772

倉庫内にエアコンがなく別の部屋より換気扇を利用し冷気を送り込んでいるので調整用のスイッチとして利用しています。電源が必要ないためとても便利で重宝しています。

2017-01-24
用途:
温室のヒーター用
対象商品:
01053772

温室の換気扇用スイッチと併せて購入しました。いずれも取り付けが簡単で満足しています。

2人が参考にしています
黒岩さん家 様2017-02-13
用途:
ビニールハウスの換気用天窓閉に使用
対象商品:
01053772

開と閉の温度差が小さい時は補助接点とタイマーで使っています 
2度の設定であればいいと思っている

1人が参考にしています
2021-01-17
用途:
オンオフの温度差5度はあるし 反応が遅い
対象商品:
01053772

人が部屋の暖房に使うのは無理。
動物か、設備の凍結防止ならば、使用可能。
20度差の部屋へ持ち込んで、サーモが反応するまで
30分かかったが、その後は5度から6度の変化で推移。
到底、居室の室温管理は出来ないに等しい。
1万円のファンヒーターに搭載の温度制御でさえ、
2度前後で反応してると思うと、残念な気がする。