ペタLEDマルチライト W-151のレビュー

平均満足度 3.90 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペタLEDマルチライト W-151 タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)
   
ワンタッチ脱着でハンドライトとしても使用できます。 強力マグネット付なので、スチール面に取り付け可能。 ヘルメットに表示されているシールなどを隠さない透明シリコンバンド採用。 大型回転スイッチ採用(3モード切替) レンズを傷から守る交換可能レンズカバー採用 本体180°回転によるレンズ面収納(自動電源オフ) 脱落防止対策用ネジ止め付き
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-27
用途:
点検口内作業に使用
対象商品:
01188678

三段階切り替えがあり用途に応じて使用できるので良い。

Zエンジニアリング 様2021-01-20
用途:
配電盤等の施工、点検や暗所での作業のなどに使用
対象商品:
01188678

長年愛用しています。今まで使ったヘッドライトでは一番使い勝手が良くさすがTAJIMAさんだと思います。
ワンタッチでライトが外せるのでヘルメットを外した状態でもハンドライトとして使用でき、電池の交換も容易です、また構造体が磁性体なら任意の位置から任意の角度に照らせるので便利です。
ワンタッチの構造もしっかりしていて不意にライトが落ちることはなかったです。
唯一の弱点が説明書にしか載っていない仕様ですがなぜか充電池がパナソニックさんのエボルタのみ指定しておりそれまで使っていた充電池を切替えざるをえませんでした。その点を加味して星4つとしました。

1人が参考にしています
2020-02-29
用途:
塗装 シーリング作業

日が短くなると必要です。安物と違い安定した明るさです。脱着もできますし使いやすい。

ジーケーサービス 様2018-08-20
用途:
屋外作業時
対象商品:
01188678

明るくていいですね!
焦点が集中的な感じで照らしますがその周囲もボヤーっと照らされ、一点だけ集中したり無駄に全体を照らすことのない感じが気に入りました。
シリコン製のベルトもヘルメットに吸い付くようにフィットして使い勝手がいいですね!
(ベルトだけの別売りはあるのでしょうか?)

2018-10-25
用途:
空調機器の洗浄や点検・修理(特に夜間作業)
対象商品:
01188678

コンパクトで便利。マグネットも強く、使いやすい。価格が高すぎる。
(ネットには安物が溢れている(良い悪いは別にして)ので、もう少し安ければ有難い。(その様な安い価格の物の存在を知っている上司には稟議を通す時に手間が掛かる)

2018-06-26
用途:
配送の仕事で
対象商品:
01188696

ヘルメットに取り付けをして使用しています。
テレビでCMしてたのを知り ユーザー登録して
試しに 買いました。

株式会社 林田スチールテックス 様2018-11-27
用途:
防塵、防水ではない
対象商品:
01188678

埃の舞っている場所に潜った時、接点に何らかの悪影響があったようで、点灯せず大変困った。
IPを確認して購入をしたほうがよいでしょう。

1人が参考にしています
有限会社 杉山設備工業 様2018-10-29
用途:
工場内での作業
対象商品:
01188687

明るさは良いが、意外と重たく感じ、ヘルメットの前方に重さを感じる。

2016-04-15
用途:
位作業場
対象商品:
01188687

手元が明るくて安心して作業が出来た。

2021-07-23
用途:
塗装
対象商品:
01188696

電池がもたないです。
最大の明るさで使用していると、半日ぐらいで電池がなくなります。
安い電池を使用しているためだと思い、パナソニックのアルカリ電池にしましたが結果は同じでした。

株式会社 白金 様2017-12-13
用途:
冷媒配管溶接作業。
対象商品:
01188678

照度がダイヤル式は正解です。手元には十分な照度です。何より真っ白ではない色調が目の疲労軽減になっています。MAXではバッテリー持ち悪いですが、MIDですと1日持ちます。

1人が参考にしています
株式会社岩田電機 様2015-07-23
用途:
作業灯
対象商品:
01188696

ホームセンターで見て気になっていた物です。
monotaで見つけて購入しましたが、タジマの自信作だけあって満足の性能です。
明るさ、使用感、値段ともに満足のいく商品でした。

2015-02-28
用途:
ビル停電作業他巡視等記録作業他、両手をフリーにしたい作業など。
対象商品:
01188687

よく市販されている商品は押しボタン式で、HI~LO~フラッシュと切り替わり、何度もON、OFFを繰り返す作業には適さないので不便を感じていましたが、この商品はOFFからLO、中間、HIまで3段階の回転式のスイッチで非常に使いやすいです。設備巡視などで、ヘルメット装着のヘッドランプよりペンダントのように首から下げて、胸の位置で点灯させて使用することが多く、暗闇での歩行、ドアの鍵開閉、巡回での機器の数値記録作業等に画板の記録用紙を照らすなど、大変重宝しています。単三2本でかなりの明るさも確保でき電池の持ちもよい感じで2台目購入でスペアとして使用しています。本体とベルト側との脱着もワンタッチで、手探りでも出来ます。角度も変えられるので天井での配線作業で手元を照らすなど用途は非常に多彩で優れものです。いろんな業種でいろんなアレンジができると思います。

2人が参考にしています
古代米山本屋 様2021-02-23
用途:
機械内部の清掃や日没後の様々な仕事
対象商品:
01188696

前に使っていたヘッドランプは押しボタンがバカになったので、今回スイッチが回転式のこの商品を購入した。すぐれている点:スイッチが操作しやすい。バンドがシリコン製で滑らないしゴムバンドより長持ちしそうな気がする。電池がなくなるまで明るさが一定である。劣っている点:1点を照らす明るさは強いが広範囲を照らせない(そういうモードがない)。充電池を使う場合パナソニックのエボルタ以外使用禁止となっている。少し重い。

株式会社石井組 様2016-07-22
用途:
屋外夜勤作業に使用
対象商品:
01188696

明るさは150ルーメンで今はやりの「真っ白」ではありませんし、とびきり明るいではありません。ふつうに使用できますが、MAX照明で使用すると2時間ちょっとでダウンします。これがちょっと厳しいです。
コンパクトでよいのですが。

1人が参考にしています
2015-05-31
用途:
暗所での作業時に
対象商品:
01188678

照度も十分で照らされる範囲もこの手の商品にしては広いです。
もう少し電池の持ちが良ければ(明るさ3で丸一日くらい)、別に持ち歩いているワークライトも要らないくらいです

1人が参考にしています
2020-08-21
用途:
トンネル作業
対象商品:
01188678

2台購入したが、うち1台は手元モードで8時間45分ももたないで電池交換が必要だった(もう1台は翌日も使用可能、同じ電池)。初期不良かと思われる。購入したらすぐに動作確認することを推奨する。

2015-04-15
用途:
コンクリートの斫り作業
対象商品:
01188678

まだ使い始めて間もないのでどのぐらい長く点灯するかわからないのですが、
本当に一日この明るさがもつのなら便利でしょう。
レンズカバーが変えられるのも魅力でしたが取り替えて驚けるのかどうか楽しみです。

2015-03-04
用途:
アクトドアや機械メンテ作業等で仕様
対象商品:
01188696

3段切り替えによる照度が切り替えられるのは気に入ってます、しかしかなりスポット的に光りがあたる為、手元での反射もあり、もう少し拡散できると、使い勝手が良くなると思います。
よってやや不満としました。
その他は特に問題無く、品質としては、良い製品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございました。

2014-12-05
用途:
現場作業&釣り
対象商品:
01188687

スイッチも操作しやすく、使い勝手は良いです。 もう少し小さく・軽くなれば完璧です。