オメガアンカーボルトM16のレビュー

平均満足度 4.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オメガアンカーボルトM16 タナカ
タナカ
529 / 税込 582
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。 【用途】基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-19
用途:
建築工事
対象商品:
01376192

ちょうど工事の基礎に合うアンカーボルトが見つかり助かりました。

2022-11-21
用途:
住宅基礎工事
対象商品:
01376217

基礎立上りの高さが低いときに使用しています。
品質も良く、1本単位で注文できるのでありがたいです。

2022-11-01
用途:
住宅基礎工事

在庫が無くなり ホームセンターには無いものですので
助かりました

2019-03-08
用途:
深さ400mm程度の基礎に使用
対象商品:
01376192

数量1点から注文可能で仕様も理解できた上で購入したので満足しています。

1人が参考にしています
株式会社下野工務店 様2016-08-16
用途:
基礎工事
対象商品:
01376217

価格にかんしては正直高いですが
休み前に届きましたのでそれなりの満足です

飛鳥整体院 様2016-01-05
用途:
腰痛体操
対象商品:
01376217

腰痛や肩こりの改善用の棒として使っています。
今までいろいろ買ってみて試して見たけれど、
これが安くて滑らず重さも丁度良い感じです。
医療用で買うと7千円以上するので助かります。

堀越住建有限会社 様2021-07-02
用途:
ホールダウン金物
対象商品:
01376208

おんなじ商品で必要耐力がちがく表示されていて値段の違うものがあります。
メーカーに問い合わせたら一種類しかなくサイトの表記がちがってるらしいです きおつけて

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品情報と商品を統一させたいと思います。