O2センサーソケットのレビュー

平均満足度 4.41 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
O2センサーソケット Pro-Auto
Pro-Auto
1,598 / 税込 1,758
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-19
用途:
O2センサー(ラムダセンサー)の着脱。
対象商品:
01465826

センサーの周りの障害物を避けて、なおかつセンサーのコードにじゃまされずに作業ができて助かりました。

2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01465808

固いところを外すので、狭かったり、力の入りにくいところで作業するので
大変ですが、これがあればしっかりと力をかけられます。O2センサー、ラムダセンサー
両方とも傷も付けずに取り外しできました。

1人が参考にしています
2022-12-31
用途:
マツダmpv ly系 NA O2センサー交換作業
対象商品:
01465826

O2センサー交換作業に使用しました。ソケットが様々あるので車種品番などからモノタロウさんにおすすめを頂いたものをセンサーと一緒に購入しました。ソケットもナメる事なく、無事交換できました。親切で丁寧な対応頂き、様々な面でいつも助けて頂いています。スタッフの皆様、今年もお世話になり、また良いお年をお迎え下さい!

2022-12-04
用途:
O2センサー交換用
対象商品:
01465808

o2センサーが届き確認したら遮熱用のフランジが付いていてボックスタイプのソケットしか入らない事がわかり急いで購入しました。問題なく交換できました。

2021-06-02
用途:
エンジンチェックランブ点灯
対象商品:
01465808

O2センサー不良の為 エキゾーストパイプと触媒パイプ中間に取付されている
O2センサー交換には O2センサーソケットが必要です。
O2センサーにはケーブルがある為 専用ソケットが脱着工具として便利です。

2021-06-02
用途:
O2センサはずし
対象商品:
01465808

背の低いタイプは力がうまく伝わらず開いてしまいましたので、こちらに買い直して一発で固着が緩みました。上部のナット径は27ミリで大型モンキーで力が入りやすいです。

2021-05-30
用途:
O2センサー交換
対象商品:
01465817

対象車両のセンサー交換にはロングタイプではレンチが回せず、この高さで適合でした。50Nm以上の力を掛けても、ナメること無くしっかり緩められました。

吉脇住設 様2021-04-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01465808

切り込みがあるので配線に関係なく部品を外せて楽に交換出来ました。
お薦めです。

1人が参考にしています
2020-08-19
用途:
O2センサーソケットの脱着
対象商品:
01465826

O2センサーの脱着に使用、上が開放されており、コードを付けたまま操作できる。適度な長さがあるので、奥にあってアクセスし難い場所でも使用できる。数回の使用のみだが、工具が開いて使えなくなることもなし。とても良かった。

1人が参考にしています
2020-04-06
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01465808

焼き付いたO2センサーに利用。ロングスピンナハンドルとセットで外しました。マフラー側だったので、まっすぐこじらないように作業して無事に取り外しできました。

1人が参考にしています
2019-09-23
用途:
バイクのマフラー交換
対象商品:
01465808

いままでO2センサの固いカプラを外してメガネレンチを使っていましたが、これがあればその作業がなくなるのでラクになりました。

2020-05-21
用途:
O2センサー交換

あまり使う機会がありませんが、持っていると重宝します。

1人が参考にしています
2019-05-04
用途:
顧客車両のメインテナンスに
対象商品:
01465808

O2センサーが簡単に交換できます。作業効率アップにつながります。

2020-03-05
用途:
自動車やオートバイのメンテナンス時
対象商品:
01465808

便利で使い勝手が、いいですね 早く購入すればよかった。

2018-11-13
用途:
交換作業時
対象商品:
01465808

すごく使いやすい商品です!
作業時間が短縮できました。

2018-05-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01465817

長さが50mmの物と合わせて購入しました。
塗装がつや消しで直ぐに傷が入りそうだし、錆びそうな感じではありますが、使用には問題ないので、値段が安くて良いと思います。

2018-05-01
用途:
O2センサー交換
対象商品:
01465808

メガネレンチが入っても回せずに入手したら安易に作業完了して重宝します。

有限会社タウンホームサービス 様2017-10-11
用途:
車のマフラーメンテナンス
対象商品:
01465808

値段の割りには、頑丈で使い安くてとても良かったです、

2017-08-21
用途:
自動車O2センサー脱着作業用
対象商品:
01465808

フォレスターSG5のフロントO2センサー交換に使用しました。ひどく固着していて、色々試したあと最終的に40cmほどのオフセットレンチをかけ、ハンマーで叩いて緩めましたが十分耐えてくれました。9.5角のラチェットにもはまりますし、レンチをかけても回るのが良いと思いました。クリアランスは広くなく、ケーブルは折れ曲がるようになります。外すときはどうでもいいですが、つける時は注意と工夫が必要だと思いました。

有限会社スカイオート函館 様2017-05-25
用途:
自動車O2センサー脱着作業用
対象商品:
01465808

年に1回から2回位しか使わなかったので借用して使っていたが
購入したので良かったです。