丸形アース棒のレビュー
増田文物工作隊 様2025-06-25
- 用途:
- 電子レンジの接地工事
10mのケーブルがついているので結線の手間が無く、簡単に接地工事できました。
2021-12-13
- 用途:
- 電子レンジのアース線が腐食したため付け替えた
- 対象商品:
- 01465835
頑丈な造りで気に入りました。特に地中に挿入した時に不安定感が全然なかった。
1人が参考にしています
2021-03-05
- 用途:
- 電気工事アース施工に
- 対象商品:
- 01465844
10mm径のものですが、岩盤にあたっても曲がること無く頑丈です。
ただし岩盤を打ち砕くことはできません。(それ以上打ち込めません)
抜いて打ち直しが必要です。
アース線も棒にしっかり固定されていて好印象です。
1人が参考にしています
2020-11-24
- 用途:
- エアコンのアース用
- 対象商品:
- 01465835
いつもはL型のブレードタイプを使用していますが、小石などに当たると打ち込みが大変だったり抜き直すことがあります。この商品はハンマーで思い切り打ち込めるので、一発で作業完了できて便利です。
2019-05-26
- 用途:
- アース工事1.5mアーアース棒
- 対象商品:
- 01465932
大型のハンマーで打ち込んだが、強度が十分あり、抵抗値も簡易測定で100オームがとれた。ホームセンターの60cmアース棒では1000オームしか取れなかったので、よかった。
2019-01-06
- 用途:
- 200VのIHコンロ設置のためのコンセント接地時に使用。
- 対象商品:
- 01465835
ごく普通のD種接地工事のために使用しましたが、付属のアース線の長さも適切で、手際よく接地工事を終えることができました。使いやすいと思います。
たなか総合技術研究所 様2018-12-27
- 用途:
- 接地工事
- 対象商品:
- 01465853
クーラーの室外機の接地工事に使用してます。棒状なので打ち込みもしっかりと打ち込み出来ます。硬い地面にしっかりと打ち込み出来ます。
亜蓮屋本舗 様2018-07-28
- 用途:
- 家庭電源の接地工事。
- 対象商品:
- 01465862
打ち込み時に曲がることもなく、普通に打ち込めました。
接地抵抗は土壌に影響されますが、問題なかったです。
2020-05-16
- 用途:
- エアコンのアースに使用している
- 対象商品:
- 01465844
施工業者に頼むと3000円掛かるとのことで自分で設置したアース棒の長さが60cmで大丈夫なのか心配
1人が参考にしています