メッキアース棒のレビュー
2020-01-28
- 用途:
- オーディオ専用のアース
- 対象商品:
- 01466045
当地は、砂地なので打ち込みでメッキが剥げないと仮定してメッキにしました。十分強度がありそうなので8本連結にしました。オーデオ用にお勧めできると思います。
2019-01-20
- 用途:
- アース
- 対象商品:
- 01466045
連結部分に接続する際の差し込み深さのマーキングをしてみましたが寸法が打ち込む前からシビアで手で差し込めず現場で打ち込み接続の際せっとうでさらに打ち込んだらある程度刺さった、柔らかい現場だと差し込みが浅くなりそうだったけど差し込む前にあぶって熱で膨張させてから突っ込むものだったのだろうか? 素人には勘所が分からなかった
2017-10-05
- 用途:
- 接地工事
- 対象商品:
- 01466036
とても長いため最後まで打ち込めるか心配したがやや大き目のゲンノウで難なく最後まで入った。粘土質の現場だった。M10のリード線とセットで購入したがどちらの梱包にもその接続方法については記されていなかった。打ち込み用の頭を抜いてM10をはめて叩き込めばよいのだろうが説明がないため少し不安だった。30センチくらいのアース棒だと18オームだったのがいきなり8オームまで下がり素人としては大いに満足した。
1人が参考にしています
ハラエンジニアリング 様2015-12-18
- 用途:
- オール電化住宅でのアレスタ工事
- 対象商品:
- 01466036
避雷器アレスタでは10Ω以下のA種接地工事が必要
S型、W型の300mmを使い
合計1500mm打ち込んだが接地抵抗20Ω以下にならなかったが
1m離れた場所でこのメッキアース棒1500mm1発で10~7Ωに
S型、W型のほうが表面積があり有効だと思ったがそうではなかった
3人が参考にしています