差し込み型バンパーRB 型のレビュー

平均満足度 4.46 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下
249 / 税込 274
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-06
用途:
2トンジャッキのオイル注入口の穴に使用

今までのパッキンが劣化で油漏れで今回注文をしました。しっかりはめ込むことが出来て油漏れもなく大変満足しています。有難う御座いました。

ファクトリーYOKOSE 様2024-10-22
用途:
カワル付きバイクのメンテナンス

カウリングに装備した用品を取り外した時、間違えて穴を開けてしまった時等、めくらとして使います。
黒なので目立たず、モノタロウにはサイズも豊富に有るので各サイズをそろえて便利に使っています。

2024-07-30
用途:
バイクの部品として
対象商品:
01672238

バイクメーカーの純正部品が無くなったので、こちらで探しました。安くて良いです。

2022-10-12
用途:
バイクのスロットルの水抜き穴の塞ぎ
対象商品:
01672195

バイクのスロットルを逆に取り付けた時に
水抜き穴が上にきて穴塞ぎに使いました。
注油時は外したり付けたりなので良いと思います。

株式会社川田商会 協栄自工 様2022-08-27
用途:
ハイガー産業の溶接機の足に
対象商品:
01672317

ハイガー産業さんのYOTUKA YS-MIG100の足に、穴だけあって何も付いていないので
それらしきサイズを2種類買ってみました。
とりあえずピッタリハマりました。
もう一種類も形はほぼ一緒で硬さが違う感じ。
どっちでも良い感じです。
もう少し頭の大きなのが有れば最高です。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01672283

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

2021-06-15
用途:
内装部品を外したネジ穴を塞ぐため
対象商品:
01672292

内装の部品を外した後の穴を塞ぐのに使用。若干大きめでぴったりです。

2021-04-06
用途:
部品固定用
対象商品:
01672256

10個入りでコストパフォーマンス良し。サイズを間違わなければ全く問題ないです。

2020-07-11
用途:
部品固定脚用
対象商品:
01672283

金属脚の設置部分に利用.穴があれば簡単に取り付けられて便利であった.

2020-08-17
用途:
フロアージャッキのオイルタンク栓に使用
対象商品:
01672283

フロアージャッキのオイルタンク栓の代用品として購入しました。
シリンダー穴径8φにぴったりでした。

2019-02-05
用途:
刈払い機メンテ
対象商品:
01672247

タナカの刈払い機の燃料タンク穴埋めに使用。ドリルで少し広げて使用、燃料漏れなくなり助かった。

2020-05-26
用途:
旧車のボンネットのストッパーです。
対象商品:
01672292

もう少し厚みが有れば満点なのですが、私が見た感じでは無かったので?。

T M D 様2020-01-22
用途:
穴埋め
対象商品:
01672256

必要のない穴に栓をするために購入しました。
10個入りで低価格でした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-01-30
用途:
バイク既存部品交換時の取付穴塞ぎ
対象商品:
01672317

既存部品交換時の取付穴の目隠しに利用しました。
パテ埋め作業での工程を簡略化。

2018-09-17
用途:
扇風機脚裏の振動防止
対象商品:
01672283

扇風機購入時の付属品より柔らかい材質なので見事に振動が止まり最高です。

2023-05-06
用途:
オートバイのブレーキ冷却ホールのフタに
対象商品:
01672317

お客さんのオートバイのドラムブレーキの冷却に冷却ホールを追加して それの雨天時にはめ込むキャップ使用です

2018-08-04
用途:
試作品の部材として使用
対象商品:
01672168

精度よく作られており、バリ等もなく引っ張り強度もあり扱いやすい良い商品でした。

2018-06-17
用途:
露出スイッチボックスのビス穴様用に
対象商品:
01672256

ゴムの品質も良く滑り止めになり理想通りの仕事を引き渡せて満足している。数多く使うので100個入りパックが欲しい。
10個入り小袋の開封する手間が煩わしい。

2018-05-08
用途:
穴埋めに使用
対象商品:
01672168

3mmで開けた穴を塞ぐために購入。ぴったりと穴を塞ぐことができ大満足。もう少し足長だともっと良い。

ノット社 様2019-08-13
用途:
コマツPC07のエンジンルームカバー用
対象商品:
01672292

経年変化で防振ゴムが取れてしまい、振動が増幅しておりました、ビビり音が嫌で、取り付けたところ、まったくビビらなきなり、満足しております。