ケーブルタイ マーキング用のレビュー
大輪 商事 様2025-10-20
- 用途:
- バイク用メンテナンス
複数あるバイクのなかで細かい部品に取り付けしておけば、わかりやすいです。
2025-10-10
- 用途:
- 車の裏側配線
配線が混み合うと何の線かわからなくなることがあります。
このケーブルタイなら、識別できるようになり、とても便利です。
2025-09-08
- 用途:
- 煩雑なケーブルの固定
一般的な結束バンドに書き込みスペースが付いており、ケーブル名や行先などを表示できるのが非常に便利です。
100本入りで価格にも納得です。
次も買います。
2025-05-21
- 用途:
- ケーブル識別用
- 対象商品:
- 01679904
・価格
他社比安い
・耐久性
長時間使用していない為不明だが他社と変わらなさそう
整線荷札欲していたところで安かったので。リピートすると思います。
2024-03-07
- 用途:
- 大量の複雑な配線には欠かせないアイテムです。
- 対象商品:
- 01679913
大量の複雑な配線には欠かせないアイテムです。油性インクで書き込みをしておけばメンテナンス時に役立ちます。良い製品です。
1人が参考にしています
株式会社ネットワーク東海 様2023-04-22
- 用途:
- コスパ最強のケーブルマーキングタグ
- 対象商品:
- 01679904
100本入って500円は安いです。1本5円。他社同等品は100本1500円なので、1本15円。3倍コスパが良いです。モノタロウブランドのケーブルタイ オススメ
2023-03-31
- 用途:
- スチールラックの表示
- 対象商品:
- 01679913
思っていたものより少々ケーブル巻き付け部分の柔軟性に欠けてはいましたが、充分に機能を発揮できています。
ところどころ、表示部分上部のバリの残りが気になるものがありました。
2021-11-28
- 用途:
- 配線整理に
- 対象商品:
- 01679913
配線の目印、マーカーに欠かせません。
テプラで名前を貼り付けます。
安くてたくさん入ってて、失敗しても苦になりません。
2人が参考にしています
2021-07-03
- 用途:
- ケーブル配線
- 対象商品:
- 01679904
ケーブルにタグをつけるパーツを探してました。これは、タイラップなので、ケーブルを束ねることもできるし、タグつけもできてしまうしで、1回で2度おいしい!
2人が参考にしています
2020-10-16
- 用途:
- 自動車のワイヤリングハーネスの識別用
- 対象商品:
- 01679904
自動車のワイヤリングハーネスの接続先を識別するために使用しています。線の色で判別するよりも文字で確認できるので便利です。