ファン用温度スイッチのレビュー

平均満足度 4.09 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
3,598 / 税込 3,958
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ヒライオートサービス 様2025-10-04
用途:
熱だまり換気扇ように使用

工場の天井の熱の溜まるところに設置し、換気扇で熱だまりを取っるようにしました。温度上昇に対して少しだけ改善出来ました。

2024-08-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
01053788

トラクターのサーモスタットとして使用しました。
最近はコンピューター制御なので強引にこのスイッチで電磁クラッチに強制的に12Vを与えるように配線をしました、
とりあえず目的は達成できました。
灰皿を外して仮おきしています。間音管がないので(バイメタル式)コンパクトです。

旭電機製作所 様2024-07-12
用途:
工場を経営しています
対象商品:
01053788

安価で温度だけでON-OFFできるので便利です。電気工事の知識あれば取り付けも簡単です。

1人が参考にしています
2024-01-24
用途:
農業用ハウスの換気扇の管理用
対象商品:
01053788

ハウスの温度管理に使用します。
この製品は、ONした後、再度OFFするまで4℃下がる必要があるようですが、その温度も設定できたら、もっとこまめに温度管理出来るからいいんですけどね。

2023-06-13
用途:
ビニールハウス内の換気
対象商品:
01053788

ハウスの換気ファンの動作用に使用
今回で3個目
特に問題は無く使用が出来ている

2022-01-11
用途:
制御盤のメンテナンス用
対象商品:
01053788

盤用ファンの冬場の制御用にしようしています。 外気温度の低い冬場はファンを回す必要がありません。この温度スイッチで省エネとファンの寿命が延びる事を期待しています

ホンダテクニカルサービス 様2021-11-10
用途:
換気扇に接続
対象商品:
01053788

コンパクトで取り付けも楽にでき、とても助かっています。

2020-12-05
用途:
温室の換気用
対象商品:
01053788

ACファンモーターを使って、温室の温度管理に使用したが、ON-OFF運転は十分使用できる範囲で満足できました。取付にはパイプにビニールテープで止めましたが、通気の穴をふさがないようにする必要があるのでよくない方法です。ねじ固定用の穴が付いていれば、良いと思います。

2020-11-20
用途:
温室内空気の攪拌
対象商品:
01053788

ミニ温室は日照が当たると急に温度が上がるので上部に付けたファンを
回すと空気が動いて葉焼け防止になってとてもいいです。

1人が参考にしています
2020-10-06
用途:
屋根裏ファンの制御
対象商品:
01053788

2018/05に購入し、故障もなく使用中。
屋根裏ファン35度設定で回るようにしています。本体が軽いので配線の間に入れるだけで固定していません。

1人が参考にしています
2020-08-21
用途:
トイレの自動換気
対象商品:
01053788

トイレの暑さ対策に設置しました、思っていたより小型で設置はどうとでもなります。本来は装置内部用ですから埃のことは考えておく必要がありますね。

宮丸電気管理事務所 様2020-03-25
用途:
キュウビクル換気
対象商品:
01053788

既設品に比べ 非常に使い易く 安価でたすかります。つづけて!!

2019-05-28
用途:
屋根裏の熱逃しファンに
対象商品:
01053788

2年を迎えますが、問題なしに動作中
軽いので電線に持たせるだけで宙ブラリです

2018-09-18
用途:
冷蔵庫の凝縮器との連動装置
対象商品:
01053788

素晴らしい商品を知り購入しました。ドイツ製との事で安心して無購入正解でした。

2020-03-14
用途:
育苗ビニルハウスの温度管理として換気扇のON、OFF制御用に使用。
対象商品:
01053788

接点の許容電流容量(A)の項目が取扱説明書に見つかりませんでした。
製品使用感は「シンプル・イズ・ベスト」。 供給電源不要、操作は温度ダイヤルセットのみ。安心して使っています。

1人が参考にしています
2020-07-02
用途:
水槽の管理
対象商品:
01053788

最悪ですファン用なのに0度からON状態。
26度に設定するとOFF。
ヒーター用なら最高な物です。
メーカーに問い合わせしても正常な動作とのこと。
モノタロウも返品するにはメーカーの担当の承諾を得ろと、取り合わず。
通電テストを行わなければ不具合も分からないがメーカーは中古品とのこと。
チャレンジャーはこの製品を使ってみてください。

2人が参考にしています
2019-09-04
用途:
カローラのエアコンの電源のon-offに使用しました。車のオートエアコンは冷風に暖風を混ぜているのですね。夏場の燃費が悪化を防ぐため冷房時のエアコンのスイッチにパラ接続しました。
対象商品:
01053788

吹き出し口につけたのですが感度が良すぎて困りました。
スイッチの周りの隙間をガムテープで塞いで動作を鈍くしました。
感度調整のように壁に相当するものがあるともっと良いですね。

合資会社雅風 様2018-09-14
用途:
換気扇の自動化
対象商品:
01053788

設定した温度に達すると、しっかりと作動するので安心しています。

めぐみ市場 様2018-01-29
用途:
温蔵庫の温度制御
対象商品:
01053788

とてもアナログですが制御の為の別電源がいらずに助かります。

市川機器サービス 様2018-12-05
用途:
捕獲した日本ミツバチ巣箱内の温度調節用
対象商品:
01053788

大変結構です。保温ランプの温度調整に使用。補助リレーを介しての制御となりました。(ヒーター用があるのを知りませんでした。)