12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りのレビュー

平均満足度 2.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
3,998 / 税込 4,398
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-29
用途:
オートバイのバッテリー交換
対象商品:
03309775

傾斜搭載可の商品だったので選択しました。
メーカー直送で届きました。
捕充電してから交換しました。
寿命などはまだ分かりませんが、普通に交換できたので満足です。

2023-09-13
用途:
バイクのメンテナンス時

添付されているボルトとナット(の役割をするもの)でターミナルを留めようとしたが、ナット側の高さが足りずボルト側からだけでは緊結できない。
以前付いていたモノと比較すると、ボルト長は同一。
車体にバッテリーを取り付けした状態から結線が出来ない。
重要インシデントだと思う。改善を求めます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

2023-01-08
用途:
900CCバイクに使用
対象商品:
03309845

通勤に往復で約15キロの距離を週に5日使用していました。
トリクル充電もしていましたが、この冬の朝、突然始動不良になりました。
ブランドを信頼して購入しましたが、1年1か月しか持ちませんでした。
非常に残念です。

2人が参考にしています
2022-12-23
用途:
900CCバイクに使用
対象商品:
03309845

週に5日通勤で使用していますが、1年1か月使用して突然ダメになりました。
ボッシュブランドを信頼して購入しましたが非常に残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2018-08-10
用途:
スクーターのバッテリー更新
対象商品:
03309732

横置き搭載しているので、傾斜搭載可の本品を購入。GS YUASAの製品より若干大きいのでケースには無理矢理押し込んだ。まぁ寿命まで外す事は無いので良しとします。

2019-08-10
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
03309732

装着が斜めに傾いた場所なので、倒立可能となっていた本製品を選びました。 バイク屋には、殆どの製品は大丈夫だよと云われ、1年経たずに起電力が低下し、残念な思いをしました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

野辺の郷 様2017-09-03
用途:
バイク用
対象商品:
03309732

+・-の接続端子のナットが甘く ネジ締が出来ない。本来では返品
物だが至急にバッテリ-の交換が必要だった為、端子部分を加工し
別 ナットに交換し使用
今後、発送する時はバッテリー品質だけでなくナットも確認してほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2017-05-16
用途:
スクーターのバッテリー交換
対象商品:
03309732

昔からバッテリーはYUASAよりBOSCHの方が好きで安く買えたので良かった

2人が参考にしています