コルゲートチューブ治具のレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
- 用途:
- コンセント口コ-ドの配線をかんにセットするのに使用
- 対象商品:
- 03306372
両サイドが固定されたコンセント口の場合配線の付け替えの バラシ作業が発生しその手間が時間と作業のこつが必要だった、途中から挿入出来る器具があればとても良い。
- 用途:
- 長めのチューブにケーブルを通線する際に使用
- 対象商品:
- 03306354
今まで指でチューブを広げながらの作業をしていましたが、この治具を使用すると指も痛くならず作業時間もかなり短縮できています。ストレスもなくなりました。
- 用途:
- 電気工事時
- 対象商品:
- 03306345
内径7mm用のコルゲートチューブに使用。チョット大きいかも。時々外れてしまいます。でもそれ以外は問題なく使えました。
- 用途:
- コルゲートチューブの加工に
- 対象商品:
- 03306354
商品は小さいのですが、使い方が分からなくネットで調べてから便利に使ってます。簡単な説明書があると良いかなと思います。
- 用途:
- 防犯カメラのケーブル通し
- 対象商品:
- 03306345
サイズを数種類揃えて適切に使用すれば非常にスムーズに長いケーブルを傷つけずにチューブに通せます。
コスパも良いと思います。
- 用途:
- LANケーブル挿入
- 対象商品:
- 03306345
KCJ-1013をφ13のコルゲートチューブで使用。LANケーブル1本ならすんなり入ります。
LANケーブル2本束ねて入れるのはサイズが合わずできません、1本ずつ入れて何とか入りました。1つ上のサイズの方がよかったかもしれません。
使用したコルゲートチューブが10mと長いため、よじれを取るために空で通した所
摩擦の影響か1発で1mm程えぐれたのでゆっくり通した方が良いですね。
作りがチャチなのであと何回か使ったら壊れそうです。
- 用途:
- コルゲートチューブへの配線通し
- 対象商品:
- 03306345
今までは指や小さなレンチを使用して何とか作業をしていましたが、この治具を使用すると指も痛くならないしあっという間に配線が通るので時間短縮で大変助かってます。
- 用途:
- コルゲートへの挿入
- 対象商品:
- 03306345
コルゲートの内径7mmへの使用は問題ないですが5mmでは上手くは使用出来ませんでした。
配線が8mm以下との説明ですがコルゲートの使用径の説明もあると親切だと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 配線作業
一番小さいコルゲートチューブには若干大きく、注意しないと脱線しやすいが、これがあるのとないのでは作業効率がまったく違う。