グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用のレビュー
- 用途:
- 自動車のワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 03396898
ダイハツミライースを7台所有しておりますが、型が違うのか?
ワイパーゴムの種類が違う車種がありまして、今回購入させていただいた商品では
取りつかない車があった。
- 用途:
- 樹脂製リヤワイパーの補修用
- 対象商品:
- 03396898
樹脂製リヤワイパーに着いているゴムはストッパーの形状がなく、平溝のみでした。とりあえず取り付けられましたが、樹脂製リヤワイパー用のラインナップも期待したいです。ウインターブレードは耐久性無かったので、こちらの商品も半年で亀裂が出るか?経過観察中です。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 03396898
価格については大満足です。
一本一本が透明な袋に入っているのですが、袋の口が全て開いているため、自然劣化が心配です。お客さんの要望によりサイズ毎に少しずつ使用していくため、購入後しばらくしてから使い切ることがほとんどです。希望としては、劣化防止対策を考えていただきたいです。
- 用途:
- 社用車トラックのワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 03396977
社用車トラックのワイパーゴム交換しています。
拭きが悪くなれば即交換出来るように在庫して使っています。
以前は一本ずつビニール袋に入っていましたが最近は袋無しです。
事務所にて運転手さんへ渡すので袋入りに戻してほしいです。
物は良いですが価格も上がりました。
- 用途:
- クルマのワイパー交換
- 対象商品:
- 03396977
今まではワイパー本体ごと交換していましたが、550mmが10本で2490円という驚きの価格(ほぼ本体一本の価格)をみて替えゴムでやってみようと思いました。その前に先人の知恵を借りるべくレビュー参照!
【ここがポイント】
300mm~550mmなら幅が共通の6mmなので550mmを買ってカットすればすべてに使える!
10本なんて使いきれないと思ったが、これならワイパー3本なら3回2本なら5回で消費できる。
【実際に交換して感じた事】
本体ごと交換に比べるとやはり少し面倒。
グラファイトは鉛筆の芯の粉みたいなものなので手が汚れる。(簡単に落ちるが)
ゴムのカットは交換前の古いゴムと長さを合わせてカット(ハサミでOK)
スチールブレード(板ばね)がNWBに比べて細いのでそのまま使うとちょっと緩くなる。
気になる時は太い古い方のスチールブレードを使用する。
交換は短いブレードほど簡単なので練習を兼ねて短いものから順に交換するとよい。
【結論】
替えゴムなんて一生買うことないなと思っていた自分を叱ってやりたいです。
- 用途:
- 車両装着
- 対象商品:
- 03396898
アルファード・MR-S・エブリィ・タント・ワゴンR・キャリィと問題なく交換出来ました。車検時なら一本1,296円(税込)ショップでも税込で700円超のものが200円以下。あとはストックでどのぐらいもってくれるかがちょっと心配。でも、400サイズはすぐ無くなりそう。おれは「買い」です。
- 用途:
- リアワイパーゴム交換時
- 対象商品:
- 03396873
リアのワイパーゴム交換時に使用。何回もリピートしていますが「特に問題なく使用しています、ま~あまり使用しませんが切れていると使用できないので!
- 用途:
- サービス提供品として
- 対象商品:
- 03396873
板金塗装の入庫車でゴム裂け車に無償で交換しています。とても喜ばれます。今のところすぐ裂けたとかクレームはないので良いものと思います。
- 用途:
- 車の納車時・車検など
- 対象商品:
- 03396916
常に色々なサイズを在庫させています。ただ今までに何本か交換後にビビリ音・ふきむらの商品がありました。
- 用途:
- 社内用トラックの取り換え時に
- 対象商品:
- 03397004
今まではメーカーさんの10本入りを購入。値段がかなり安く不安ではありましたが
取り付けた感じはメーカー物と変わりありません。消耗品は安いに越したことありません。
耐久性については今後見ていきたいと思います。
- 用途:
- 車検・販売時のワイパー交換用に使用
- 対象商品:
- 03396968
10本入りですぐに全てを使用するわけではないので、箱の耐久性がもう少し欲しい。