グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用のレビュー
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
Carshop GARAGE ZEN 様2020-05-08
- 用途:
- 車検やお客様のご希望時に交換
- 対象商品:
- 03396925
使用感や交換のし易さは問題ありませんが、ストッパー部分(ブレードの爪で止まる箇所)が純正や日本メーカーの製品と位置が異なり、微妙に固定位置がずれます。
オートプロ恩田 様2016-06-10
- 用途:
- 点検、車検時
- 対象商品:
- 03396916
安く交換できるのでコスパ的には良いと思います。ただ、たまに交換してすぐにビビリなどが出る事もあるので品質の安定化を望むところです。
2019-12-28
- 用途:
- H82Wに使用
- 対象商品:
- 03396968
払拭性能、耐久性ともに問題ありません。任意の長さに切断して使用しています。この使い方は、ブレードの形式が限定される方法ですが、使う度に切断するためロール状の長いワイパーゴム(例:10mで販売など)があると重宝します。
セント・サービス株式会社 様2016-09-29
- 用途:
- 摩耗したと思われるワイパーゴムとの交換
- 対象商品:
- 03396934
1年間使用しましたが千切れたりすることもなく普通に使えたので、再度注文しました。
10本パックということで単価も安く、とても助かります。
2019-11-28
- 用途:
- 自家用車の交換
1本タイプでは良かったので10本セットを購入。全て3ヶ月持たない。症状はふきムラ(水筋が数十本残る)が1ヶ月過ぎた頃から発生し3ヶ月後には1年以上使ったワイパーのようになる。品質管理がダメだと思う。次回は少し高い他のメーカにする。
6人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
2018-01-22
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 03396907
耐久性が良くないですね。 すぐにスジが入ります。 安いので仕方ないのでしょうか?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。