プラグケーブル Φ7のレビュー
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
2019-11-18
- 用途:
- バリオス2のプラグコード交換に使用しました。
- 対象商品:
- 04002005
バリオス2のプラグコード4本の交換に使用しました。少し余りましたが、お値段的にも大満足です。
3人が参考にしています
2019-09-24
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 04001996
バンディット250(GJ74A)のプラグコード交換。純正4本に対して1cm短かったので、2番と4番のコードを0.5cm短くしました。使用上、全く問題ありません。
2018-03-20
- 用途:
- バイクのプラグコード交換
- 対象商品:
- 04001996
バンディットGJ77Aのプラグコード4本の交換で1mで丁度でした。プラグキャップ側は差し込み口に、シリコンスプレーをひと吹きするとにねじ込み(時計回り)しやすいです。
1人が参考にしています
2022-10-27
- 用途:
- 旧車のプラグコードに
- 対象商品:
- 04001996
安くこうにゅうできた上、電気抵抗も20センチで0.5kΩでしたので(テスター実測値)、お高いプラグコードに手を伸ばさなくともコレで十分だと思いました。次は2メーター買わないと足りないね。1メーターは短すぎた。イグニッション含めて3本だから1メーターで余ると思ったら大間違い。
2018-04-16
- 用途:
- スクーターのメンテナンス
- 対象商品:
- 04001996
15年半経過のアドレスV100に使用しました。メンテ用に買いましたが、普通に交換でき問題なしです。1Mと長いのでまた切って使えるのと他のバイクにも使用できるので保管しておきます(^^)
塩谷自動車サービス 様2020-06-19
- 用途:
- オートバイ ガソリン配管
- 対象商品:
- 04001996
ただ単に真っ直ぐ、少し湾曲ぐらいは使用できるが込み入った配管ではパイプの弾力性が無いので途中で潰れてしまう 取付後再確認を怠ったためタンク連通管が潰れ片方のキャブレターにガソリンが行きにくくなっていた 私の判断が甘かった 製品はそれなりに良いと思う
2017-03-23
- 用途:
- バイクのプラグコード交換に使用
- 対象商品:
- 04002005
ホンダジェイドで4万キロ走行車両で使用しましたが、コイルは交換せず、コードのみの交換で、かなり調子よくなりました。やはりプラグコードは消耗品なので、この金額で購入できるのは、ありがたいです。新品のコードは、かなり柔らかいので、外側に、スパイラルチュウブ又は、コルゲートチューブで保護しないと、擦れる所は、早く減りリークする時があるので、注意して下さい。