シバゲンDFのレビュー

平均満足度4.44(16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シバゲンDF 石原バイオサイエンス
石原バイオサイエンス
シバゲンDF
¥4,298~/税込¥4,728~

イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 04722332
2026-02-11
用途: 芝生の除草作業
株式会社北川造園 様(建設業・工事業)

濃度を間違うことなく作ることができれば、使い勝手の良い除草剤だと思います。作業時期には早いこの時期に前もって準備出来るのでいつも助かっています。

2025-04-24
用途: 年2回の散布で雑草対策をしています
運輸・通信業

長年の芝生にはえる雑草がウソのように無くなり、芝生の成長もとても安定してきたと思います。価格は高いですが効果は抜群です。もっと早くシバゲンの存在を知りたかった。

2人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2024-02-19
用途: 芝生内除草

我が家は、30㎡位の芝生なので少量使いですが、人力でいざ除草となると1日では済みません。
この除草剤は素晴らしい。

2人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2022-10-31
用途: 庭の芝生に
農・林・水産業

3年前から使用しています。
芝にダメージを与えず抜群な効果です。

2人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-10-31
用途: 芝生の除草
その他業種

除草剤で芝生を焼いてしまってから手で抜いておりましたが、やはりチドメグサ、カタバミそしてなんと言ってもハマスゲには勝てず、ホームセンターの除草剤も試しましたがハマスゲがあまりにも強力で。でもこのシバゲンはしっかり効いてくれました。芝生のダメージもそんなありません。これは手放せなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-09-28
用途: 芝生の除草
教育・研究機関

芝生がしっかりと残り,雑草は確かに減りました。少しは雑草が残りますが、手で抜けば良い程度の数です。色々な雑草に効いてくれるので,総合点としてはコスパは良いと感じます。

2人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-06-15
用途: 芝生のメンテナンス
建設業・工事業

竣工から10年経過してから、スズメノカタビラを中心とした雑草が繁茂して困っていましたが、
シバゲンDFを散布したら良く効き、雑草が収まりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-08-04
用途: 芝生の除草
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり高いですが、効果は抜群です。
もう、シバゲンしか使用してません。

1人が参考にしています
2025-07-12
用途: 芝の除草
その他業種

計量スプーンを入れてほしかった・・・
比重が変わらないので量では重量測れず・・・

それ以外は問題ありません。

対象商品 : 04722332
2020-09-28
用途: 高麗芝内の雑草除去
製造業

Youtubeの芝生番組等で一番良さそうと思い購入しました。まだ、一度しか使用しておらず遅い効果である為に確認は出来ていません。

対象商品 : 04722332
2018-05-07
用途: 芝の中の除草
森田建築 様(建設業・工事業)

表記に、薬剤の使用倍率が記載無かったので、買い過ぎちゃいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

雑草発生初期でしたら10~30gを100~200Lの水で希釈してご使用下さい。ご迷惑をおかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 05591635
2017-05-04
用途: タンポポの除草のため
株式会社吉野工業所 様

芝を枯らさずにタンポポに効く為購入しましたが、もう少し効き目が早いと更にいいです。

対象商品 : 04722332
2018-02-14
用途: 芝生内の除草剤として使用
製造業

予想以上に除草できたので、今回購入したものを使い切ったら
再度購入しようと思います。

対象商品 : 04722332
2016-06-18
用途: 芝の除草
その他業種

まだ使用していません。薄め具合が難しそうです。高価な除草剤で、期待が持てます。

対象商品 : 05591635
2016-03-30
用途: 芝地の雑草駆除に使用
株式会社 綸道 様

芝地の雑草駆除には、簡単で良い物だと思います。
針葉系と広葉系を1つの薬剤で済むのは簡単で良いです。

もう暫らく使用しないと分かりませんが、価格が高価なのが難点です。
時期を考慮して使用時期を決めて散布しようと考えてます。

1人が参考にしています
対象商品 : 04722332
2015-12-12
用途: 芝地の除草作業
株式会社 綸道 様

広葉系や稲系など個別の物を選ばず、散布出来ることで管理し易い商品です。
タンポポや、一部効かない物もありました。
後打ちで対応しましたが、予想通りの効果を発揮してくれたので助かりました。

1人が参考にしています