ネマトリンエースのレビュー

平均満足度 4.50 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネマトリンエース 石原バイオサイエンス
石原バイオサイエンス
1,898 / 税込 2,088
簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。 センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。 安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。 地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。 環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-20
用途:
線虫予防に使用
対象商品:
05572823

大根及びカブの線虫予防に散布しました。以前よりだいぶん改善しました。

株式会社 三柱 様2022-05-15
用途:
菜園でのネコブ対策
対象商品:
05572823

やはり定番ならではの安定した効果。保存も散布も簡単で扱いやすい。

1人が参考にしています
2021-10-28
用途:
野菜栽培
対象商品:
04722348

ネコブセンチュウの被害が大きかった畑で使用しています。
トマトやキュウリなど比較的栽培期間の短い作物では十分な効果が見られました。
播種や定植の前に規定の分量をまいて耕すだけでいいので、大変便利です。

2021-10-25
用途:
播種時の予防
対象商品:
04722348

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

2021-07-09
用途:
野菜の栽培
対象商品:
05572823

ネマトリンエースを撒いたおかげで、今のところネコブセンチュウの被害がなく、元気に野菜は育っています。

2021-05-19
用途:
根菜類やきゅうりなど
対象商品:
04722348

これを使用したお陰で、大根やかぶの肌がキレイになったと思います。
なかなか良いです。

2021-05-15
用途:
家庭菜園の線虫予防
対象商品:
04722348

定植時に畝にすき込んでいる。 効果は??
線虫の被害を経験していないので何とも言えないが、家庭菜園で連作気味の当方では
オマジナイとして使用している。

2021-04-17
用途:
野菜植え付け前
対象商品:
05572823

ねこぶせんちゅう対策として有名な農薬、昨年も使用しました

2020-09-14
用途:
ネコブセンチュウ予防
対象商品:
04722348

私の畑には、ネコブセンチュウがいる形跡が今のところ見当たらないが、念の為、これを使用して、健全な土壌の維持に努めたい。

2020-07-01
用途:
菜園の害虫駆除
対象商品:
04722348

土の中の害虫は無視していましたが、収穫まじかに枯れたりして原因は分かりませんでしたが、耕作前に散布したり定植時に根本に掛けると効いてるようです。もうしばらく使用していきますので結果がでると思います。

2020-12-18
用途:
すいか栽培
対象商品:
04722348

すいか、メロンの栽培時にセンチュウ防除に使用しています。

1人が参考にしています
2020-09-04
用途:
土壌消毒
対象商品:
04722348

夏野菜が終わったら菜園の消毒に使いたいと思います。
結果が楽しみです。

クサマフラワー 様2020-05-23
用途:
古い土の再利用
対象商品:
04722348

今の所、いい感じです。カブや大根の
表面も綺麗です。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
菜園作業時に使用
対象商品:
05572823

家庭菜園の土壌改良、害虫駆除等効果がありつかいがっても簡単でとても良い

2019-08-20
用途:
ナス・トマトの殺線虫に効果を発揮しています
対象商品:
04722348

○ 良い点
散布と同時に土壌攪拌、定植にもかかわらず安全効果を発揮しています。よって次回からは、安心して施行の予定です。
○ 施工上の注意
散布説明より若干多めの量散布が良い効果が見られると認められる。

1人が参考にしています
2019-07-20
用途:
畝に混和して耕作
対象商品:
04722348

家庭園芸ですが、害虫の被害が多く、畝を準備する時に、土壌混和しています。浸透移行性があるので、強い味方かと思います。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
野菜を植えつける前に土壌消毒の代わりにする
対象商品:
05572832

小袋より割安で助かります。10アールあたり20kg使用しています。根菜類やアブラナ科の野菜に効果的です。

2021-08-03
用途:
いちじく圃場
対象商品:
05572832

無花果と葡萄の栽培をしています。
無花果の圃場の地中にだけ、根こぶ線虫がいて。生育に悪さをして
居ましたが、毎年5月頃に圃場に撒いてから、少しずつ改善してきました。

2017-09-11
用途:
ジャガイモ栽培の事前処理時
対象商品:
05572832

昨年から使用していますが、連作の障害は見当たりません。一定の効果が表れているものと考えています。粒状のために散布しやすく、作付面積に応じて計量して使用していますが、計量カップがついていると助かるのではないでしょうか。

2017-04-12
用途:
イチジクの樹冠下処理
対象商品:
05572832

顆粒じょうんばので使用しやすい、ただ散布するのにアンプ用のビニール手袋をサービス品として1双いただけたら嬉しいのですが?