フロンサイド粉剤のレビュー
広範の病害にすぐれた効果。あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
菌密度低下効果。根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
低濃度で安定した効果。有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15~0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。
すぐれた残効性。土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。
蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。
株式会社百菜農園匠 様2023-09-26
- 用途:
- 作物の病害防除
- 対象商品:
- 04723145
よく農薬を検索しますが、使用方法の記載がなく、他のサイトの詳しく表示されている商品を購入してま、他の商品も多々見受けられます。
2022-09-17
- 用途:
- 畑の根こぶ病防除
- 対象商品:
- 04723145
ハクサイ、カブの根こぶ病、黄化病予防に使用。チンゲン菜やブロッコリーにも適用あり、これらにも使用しているが、お陰で、根こぶ病知らずの作物が採れる。
2022-08-05
- 用途:
- ジャガイモのそうか病を防ぐため
- 対象商品:
- 04723145
今年のジャガイモの春作でそうか病が出ていたので、それを軽減できないかと次回の作付け前に散布します。結果は、秋作なので11月頃になるでしょう。
2人が参考にしています
2021-07-24
- 用途:
- 殺菌剤
- 対象商品:
- 04723145
キャベツ栽培で、去年 根こぶ病が発生 いくつか枯れてしまい、対策で散布耕運しました、今年春の収穫では、何本かだけ根こぶ病が、発生しましたが、おおむね収穫できたので、効果はいいと思います。
2020-07-07
- 用途:
- 野菜等作物の土壌殺菌
- 対象商品:
- 04723145
小松菜及びトマトの生育途中での立ち枯れ防止に効果を発揮する。
低価格につき、経済面での仕様価値充分、なお、石灰との併用によって十分な効果を発揮させている。
2020-02-12
- 用途:
- ジャガイモ植え付け時の消毒
- 対象商品:
- 04723145
ジャガイモ植え付け時に切り口と土壌にまいて消毒していますジャガイモ表面のニキビのような病気がなくなりました。他店より価格が安く助かります。
堀越畳店 様2018-05-19
- 用途:
- ジャガイモの小粒の自家製の種イモ
- 対象商品:
- 04723145
ジャガイモの小粒の自家製の種イモは 殺菌しないと 花が咲くころに
種芋がとけちゃうんです、そこで 除菌、このフロンサイドを水で溶いてドブズケしながら 種芋として 使っています。
1人が参考にしています
2016-03-11
- 用途:
- 土壌の殺菌
- 対象商品:
- 04723145
量がたっぷりで、十分に散布できるので、使い勝手があります。
十分に効果も得られると思います。
価格もリーズナブルで皆さんにオススメです。
2017-03-13
- 用途:
- 畑の殺菌剤として活用
- 対象商品:
- 04723145
10%OFとの事で購入致しましたが定価がべらぼうに高く設定しているので
10%OFでは2度と買わない。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございませんでした。
まだ勉強不足な点がありますが、今後の価格・サービスの参考とさせて頂きたく存じます。
どうぞよろしくお願い致します。