トップジンMペーストのレビュー

平均満足度 4.57 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トップジンMペースト 日本曹達(日本ソーダ)
日本曹達(日本ソーダ)
999 / 税込 1,099
病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
60件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-11
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆剪定後の切り口保護に効果があり、重宝しており、メンテナンスの必需品としてリピート購入です。

美容室ぱあまやさん 様2025-07-02
用途:
ガーデニング
対象商品:
88386873

しってて、何度も使用。安定の品質。言うことなし。他になし

2025-06-09
用途:
樹木の切り戻し

高くなった樹木の切り戻し、高所での作業等にはチューブ入りが扱い易い。

NK,HOUSING株式会社 様2025-04-28
用途:
無花果の挿木

無花果の挿木と剪定後に使用して居り 枯れ込が少なく、修復も早い様です。
付属の刷毛ですが1kgに1本は少ないと思います。

1人が参考にしています
小西農園 様2025-01-22
用途:
柿剪定後
対象商品:
04722953

柿剪定終了後使用するが活着がよく持ち使用しやすい使用しやすい

2025-01-07
用途:
家庭園芸

庭木の剪定に使用しているが、200gのチューブ入りは使い勝手が非常に良い。

2025-06-01
用途:
剪定後の切り口に

価格に比べ、量もあって使い勝手が非常によく、便利にしている

2024-12-12
用途:
果樹の切口保護

細菌の侵入が防げる 切口のカルス成形が早い。刷毛で利用が楽。

2024-11-26
用途:
植木剪定後

太めの枝を切除した後の保護に使用しております。カルス形成促進に期待しております。

株式会社エムズキューブ 様2024-04-17
用途:
イチジクの剪定の時、切り口に塗りました。
対象商品:
88386873

まだ結果が出ていないのでわかりませんが、楽しみにしています。

2023-05-29
用途:
園芸時
対象商品:
88386873

こちらの商品もずっと使用しています。園芸の先生もユーチューバーの方々も皆さんが推奨されています。バラの太い枝、樹木の枝の切り口に使用しています。これは、定番です。値段も安く。モノタロウは有難い。

2人が参考にしています
2023-06-22
用途:
きゅうりの脇芽止め、梅の木の剪定
対象商品:
88386873

きゅうりの脇芽を切って、初めて塗ってみましたが、病気等の心配もなさそうです。

1人が参考にしています
2023-04-02
用途:
剪定後の防腐措置
対象商品:
04722953

庭園管理に使用。はけ塗りしやすい粘度で作業ストレスが少ないのはさすが。においも薄め。

井出農園 様2023-02-04
用途:
剪定作業
対象商品:
04722953

剪定後に塗って癒合を早めます。チェーンソーを使ったときなど刷毛で塗ると作業が早いのでボトルの方が使いやすいです。

1人が参考にしています
内野植木株式会社 様2022-11-14
用途:
桜等の、切り口の処理散布。
対象商品:
04722953

切り口に、塗りますが、色が初めの頃目立ちますが、時間が立つと、濃い茶色に変わるので、そのあとわ、良い感じです。お値段もお手頃だと思います。

株式会社松井組 様2022-06-06
用途:
伐採後の樹木切断面の保護
対象商品:
04722953

素人にも扱いやすく、見た目にも効果が得られるので大変重宝しております。

徳山建設株式会社 様2022-04-04
用途:
樹木剪定時の癒合材として使用
対象商品:
04722953

主に1㍑入りの商品を使いますが、大きな切り口の癒合には、刷毛塗りで早く塗れるので重宝しています。チューブタイプの商品は、果樹剪定時に使っていますが、長い期間かけて使うと詰まって出にくくなります。癒合材がチューブの中で固まってしまうためだと思いますが、星4つとさせていただきました。

2人が参考にしています
2022-03-03
用途:
台所用
対象商品:
88386873

非常に扱いが良い。安いので助かります。できればもう少し深さが欲しい。

2022-01-28
用途:
家庭の庭木を剪定しています。
対象商品:
04722953

切り口にペーストが残り木を保護してくれて満足して居ます。

2021-03-01
用途:
イチジクの剪定時に
対象商品:
88386873

チューブから直接切り口につけて使っています。手軽に作業できるので便利です。