シャフトホルダSS形のレビュー
- 用途:
- 治具作成
六角レンチで締める際、非常に硬いために、慎重に締めなければねじがすぐなめます。ご注意ください。
- 用途:
- 自作スライド鋸盤のシャフトの固定
- 対象商品:
- 04725902
自作スライド鋸盤のΦ25SUSシャフト固定に使用予定。
まだ設計段階のため、寸法確認と設計イメージ用として購入。
製作時には、残りの必要数を購入予定しています。
やはりもう少し安いとありがたいです。
- 用途:
- PROXXON MM100ミニルーターの固定に使用
- 対象商品:
- 04725902
MM100のヘッド部を固定して小物研磨に使用する為に購入。試しに使用してみた所ヘッド部をしっかり固定出来ているので満足です。今後は作業台への固定を予定。
- 用途:
- ルーフキャリアに梯子を乗せるように
- 対象商品:
- 04725875
ルーフキャリアにこのシャフトホルダーでアルミのローラーを固定して、脚立に乗らなくてもキャリアに梯子を載せられるようになりました。アルミなので錆ないと思いましたが、留めるバスが錆びました。
- 用途:
- 金属シャフトの保持
- 対象商品:
- 04725884
13mm径のタイプを購入しましたが、穴径の横方向(締める方向)が13mmを切っていてヤスリで削る羽目になりました。精度に問題ありです。
- 用途:
- 自作CNCを作成に使用
- 対象商品:
- 04725875
PROXXONのCNC化と併用に、自作CNCフライス盤を作成準備しています。
2機併用作成準備で、結構まとめ買い(10%OFFのタイミングで)をしています。
よってこの商品では無いですが、納期を守って頂きたく思います。
- 用途:
- リニアシャフトの固定に
- 対象商品:
- 04725875
安い?? 割には傷まるけで制度も非常に低い。
1本のシャフトに4個のフォルダを固定してみたら、上下側面(全ての面)に誤差があり凸凹で揃えられなかった。
2本のシャフトを完全平衡に出来ない。
削り出しか鋳造かは分かりませんが、傷も多くバリ取り加工が新しいバリを生み出している。
平面ですら傷があり、保管管理の雑さが伺える。
1個200円程度をケチったせいで、使い物にならない。0.1mm以上の誤差が許容範囲であれば使えると思いますが、CNCフライス盤・旋盤の部品(治具)には使えません。
シャフトフォルダすら自作の方が精度が高いと思います。
- 用途:
- アルミパイプ(10φ)の固定用に使用。
- 対象商品:
- 04725866
今回の使用用途(アルミパイプ10φの固定用に使用)としてはシャフト固定用のネジをきつめに締めないとパイプが固定されませんでした。(本来この商品は丸棒のシャフトを固定する想定で作られているかも知れません)
- 用途:
- すり割りのセンターがずれている
- 対象商品:
- 04725875
ひどいもので6:4くらいで、目視ではっきり分かります。
使用上、問題がないとしても直動系のパーツですよね?
家具用ホルダではないので、もう少し品質を上げてください。