スリムロボットケーブルのレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スリムロボットケーブル 協和ハーモネット
協和ハーモネット
489 / 税込 538
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。 【用途】屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-06
用途:
オーブンレンジのドア
対象商品:
05233856

オーブンレンジのドアに繋がる配線に使用しました。
(メインとサブのマイコン間の通信が異常のエラー)
柔らかくて満足してます。 
7㌢程度の使用だったので50㌢程度から販売して欲しい

ワイテック 様2024-03-20
用途:
自動機の配線

リミットスイッチの配線に使用、センサーのケーブルと同じで細いのでケーブルキャリアに収納しやすいが、少々細すぎて切れが心配、

2023-05-22
用途:
工作機械と自動車部品の補修
対象商品:
05233804

作業をする際に配線が固く邪魔だったので柔らかい配線を探していました。期待通りの柔らかさで満足です。

2022-03-17
用途:
ワカサギ電動リール電源コード
対象商品:
70342238

リールメーカーの電源コードは、しなやかさに欠けコード内の電線も切れやすい為しなやかさがあり、コード内の電線が断線しなさそうだった為DIYで換装してみました。しなやかさは十分で期待以上、後は上下動作の繰り返しに対する耐久性ですが間もなくシーズン終了の為来シーズンに持ち越しです。1台に150センチで2台分取れ他の大手通販サイトよりも低価格で満足しています。

2021-09-18
用途:
計装作業
対象商品:
05233813

いかにも屈曲性が良さそうなケーブルです。加工性もよく、寿命の実績が楽しみです。

1人が参考にしています
2021-12-23
用途:
商品開発時の試作
対象商品:
70342247

試験はしていませんが、かなり柔らかく弾性もあり屈曲性が良いです。
芯線の数も多いので、断線にも強そうです。
しかも安いので助かりました。

2021-07-03
用途:
DIY
対象商品:
05233804

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

2020-12-22
用途:
弱電配線
対象商品:
05233856

引っ張られたり踏まれたりしない場所なら細いこのケーブルはとても便利です。ツイストペアイーサネットケーブルより全然細いです。8極もあるといいのに。

2019-06-03
用途:
3Dプリンタの配線用
対象商品:
70342125

3Dプリンタのステッピングモーターと制御基板の配線用に購入しました。AWG26ですのでXHコネクタのコンタクトに圧着することができ、配線がすっきりしました。

1人が参考にしています
2018-09-03
用途:
ロボットセンサー配線に使用
対象商品:
05233865

6芯の屈曲に耐える線材として、購入しましたが最適でした。1台2本×5台分 高価な配線材で迷いましたが、結果満足です。

WEST FACTORY 様2018-07-28
用途:
趣味
対象商品:
05233804

接続する本体が軽いので柔らかくて軽いケーブルを探していて
ちょうど良い本品を見つけました。

2018-07-07
用途:
装置の研究開発
対象商品:
05233822

柔らかくて曲げやすく,引っ張りにも耐えられるよう内部に繊維もが入っており,芯数がある割りに細く,非常によくできたケーブルです.

2018-02-09
用途:
DCファンモーターの結線
対象商品:
05233804

動力線ではあるが微小な電流で、可動部の結線に用いるためなるべく細くて柔軟性のあるものが欲しかったが、本製品はこの要求にぴったりと言える。曲げてクセがつきにくいのも良い。

2018-01-24
用途:
機器内の配線に使用
対象商品:
05233813

被膜込みでも線材が非常に柔らかくて、引き回しもしやすく使いやすいと思います。

2017-11-09
用途:
わかさぎ釣りに使用する電動リールの外部電源につなぐケーブル
対象商品:
05233804

寒くても柔らかい、細くて軽いそして軽い強い加工がしやすい、わかさぎ釣りに使用するには最適です。

2017-08-31
用途:
ロボット用ケーブル
対象商品:
05233847

被膜も薄くて仕上がりも細く、線材も柔らかかったので、とても使いやすく目的にマッチしていました。

2022-06-03
用途:
ヘッドフォンのケーブル断線の修理
対象商品:
05233813

SONYのヘッドフォンのケーブルの断線修理に使用しようとおもいましたが、ちょっと太かったです。物はしかっりしています。

2016-06-10
用途:
趣味の工作
対象商品:
05233822

3芯のケーブルを探していましたが、ホームセンターでは単芯か平行線ばかり、あっても太い、固いで中々思うようなものが見つかりませんでした。
このケーブルは細さ、しなやかさ共に求めていたものです。
プラグ、ジャックの接続や細かい部分の配線に使いやすいです。
撚り線をほぐして纏める手間も省け、作業が早くなりました

1人が参考にしています
2019-12-05
用途:
自動車での切り替えスイッチの配線として使用
対象商品:
05233813

3線あってもΦ3位しかなく、細いのは取り回しでは好都合だったが、線が細く(0.2sより細い)振動で切れちゃいそうという感じ