UL耐熱ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 4.62 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
協和ハーモネット
1,198 / 税込 1,318
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。 【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ブレインビジョン株式会社 様2024-10-27
用途:
製品の部品 グランド線

CEのレギュレーションを満たすと思われるので、採用しました。RoHS対応であることもポイントです。

1人が参考にしています
2020-02-27
用途:
電気工作
対象商品:
05234766

藤倉電線のものでした。UL規格品はトレーサビリティができるので、
製品の信頼性が高いのが一般的です。また、小分けした協和さんの
確認もできました。ただ、不満があります。小分けした時に、大ボビン
から小ボビンに巻き直していますが、巻き方にムラがあり、きれいにまかれていません。手巻きしている可能性がありますね。したがって、電線のヨレが強うように感じました。

2人が参考にしています
2020-05-28
用途:
1.9MHzホイツプアンテナ(SSB通信用)をつくりました。(全長6m)
対象商品:
05234784

全長100mを購入し、80m使い完成しました。
注文して早く届き感謝しています。

2人が参考にしています
2020-02-14
用途:
機器内配線
対象商品:
50957183

導体面積に対して外径が細いUL1007が小口で即納されるので助かります。柔軟性、耐熱性も良好です。強いて言えば、AWG16のシリーズにも10色のバリエーションが欲しいところで、それで星一つ減らしています。

2020-03-13
用途:
検査器作成時
対象商品:
05234924

外装ビニールシートが、簡単にはがせるようにしたら使いやすい。

2019-12-22
用途:
大型機械の追加装置配線に使用
対象商品:
05234836

取り扱い性もよく問題なく使用できた。たまたま孫の学習にも電線が必要になり適当な洗剤として活用できた。

2019-11-24
用途:
アンプ製作アース回路配線
対象商品:
05235046

音質がナチュラル私好み
被膜が適切な柔らかさで作業しやすい。
80Cの耐熱被膜は適正な耐熱温度です。

1人が参考にしています
2019-12-01
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
05234635

色も多数あり盤内配線にて使用させて頂いております。

超小型飛行体研究所 様2019-06-14
用途:
電装品試作
対象商品:
05234854

被覆を剥いたコードの銅線に予備ハンダするさいに樹脂被覆が縮まないので重宝しています。このタイプのコードを使い出すと普通のコードのはんだ付け作業が辛くなるくらい便利です。

グローバルウェイブ株式会社 様2019-02-28
用途:
検査冶具用のリード線
対象商品:
05234662

検査冶具用に使用しておりますが、リードの柔らかさ、取り扱いの良さで満足しております。
10KV耐電圧リードが欲しいと考えております。

2019-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05234617

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

2018-09-30
用途:
ラジコン動噴の配線補修用
対象商品:
50957183

太さ、強度、長さとも丁度よい。また注文させて頂きます。

MT技研 様2018-09-21
用途:
盤製作
対象商品:
05234732

前から使っていますがそれなりに良いとおもいます、今後も使います

2019-02-20
用途:
工事対応
対象商品:
50957332

特に問題なく使用できました。また必要な時に購入させて頂きます。

2018-06-04
用途:
ロボットの配線
対象商品:
05235037

柔軟性がよく取り回しが楽です。耐熱性のためハンダ付けの際に気を遣わなくてよい。

2018-03-16
用途:
自作ワイヤーハーネス
対象商品:
05234915

固定ミラーから電格ミラーに換装するため、自作ワイヤーハーネス製作に使用。多種の色が入っており、識別するのに便利。耐熱性も良く、半田ゴテくらいでは被覆の損傷は無い。最大電力量の記載があるとより選択しやすい。

1人が参考にしています
株式会社ウィズダム 様2018-05-27
用途:
電子基板製作
対象商品:
05235134

素早い対応をありがとうございました。
いつものように思い通り、仕事が効率的に行えて助かります。
また利用させていただきます。

2018-06-07
用途:
検査装置の配線に使用しました。
対象商品:
05234583

UL規格を仕様上で使わざるをえなく、他商社と価格比較にて購入しました。性能上は満足しておりますが、同一規格製品の緑/黄線の同様価格品を希望します。

2017-10-24
用途:
電子工作用
対象商品:
05235012

前回AWG26のモノを使っていましたが、今回AWG24にしました。エーモンの防水コネクターに、ちょうどかと・・。100m有ると私は数年もちますね。

2017-08-30
用途:
スクータに使用
対象商品:
05234748

古いスクーターの配線に使用。各色揃えるのは意外と大変で、各色セットを購入。