VFFビニル平形コード/スピーカーコードのレビュー

平均満足度 4.29 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット
協和ハーモネット
989 / 税込 1,088
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。 【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社W2 様2025-09-13
用途:
試験機器の設営

全体としては使い勝手は良い。被服の厚さ/柔らかさも問題無し。

2024-02-05
用途:
実験装置の電源ラインに使用
対象商品:
05236464

実験装置の電源線として購入。10~15Aを常時流す必要があり、太さ・柔らかさのバランスが良い本製品を購入しました。

2024-01-29
用途:
電子機器のメンテ
対象商品:
05236586

通常100m巻きが多いが20m巻は手軽で便利している。

2023-09-27
用途:
特定設備のメンテナンス補修
対象商品:
05236647

家電店、ホームセンター向け商品と思われるので仕方ないと考えますか゜丸く巻いたものを購入したかった。
サンプルはリール巻のようでした。

2人が参考にしています
2023-09-27
用途:
束ね寸法が小さくくせが直らない
対象商品:
05236577

家電店やホームセンター向け商品と思われるので仕方ないが、丸く巻いたものを購入したかった。
サンプル写真はリール巻のようでした。

2022-12-06
用途:
弱電の配線
対象商品:
05236647

細い赤黒コードを探し,これを購入しました.最大で10mですが,さらに長いものも設定して戴けるとうれしく思います.

株式会社Hit 様2022-11-05
用途:
配線の延長。
対象商品:
05236498

長さや太さは充分だっが、配線を割く際にさきずらい。

2022-06-16
用途:
低圧 (30V 未満) の電源ケーブル
対象商品:
05236665

今回は取りあえず 10m 長さで 青-白 の商品を購入しましたが、もっと長尺のものや別の色の組み合わせが入手できれば用途が広がります。
今後に期待します。

2023-08-15
用途:
特定設備の制御盤スイッチ間の補修作業
対象商品:
05236577

配線は通常使用可能ですが、巻くせがなかなか取れない。

2022-01-16
用途:
FOGランプ用に
対象商品:
05236437

スピーカーコードですが、LEDフォグランプにはアンペアが小さいので耐久性は十分で、+-の作業のし易さから入手しました。

2021-06-05
用途:
電柵の配線に
対象商品:
05236552

ソーラーからカーバッテリー→電柵への充電システムに使用。
10wソーラーパネルで組んでいる。
紫外線への強度は未定だが、今の所2、3年は保っている。

2021-04-08
用途:
配線作業
対象商品:
05236647

車のLED用の配線に使用。プラスマイナスが分りやすい、このコードを選択。
10m有るので十分たりました。耐熱性は無いので、ハンダ付けすると被膜が溶けますが
想定内でしたので、問題無し。

2021-06-13
用途:
電気コード
対象商品:
05236647

らくらく使用でき、たすかりました、またお願いします、

2019-08-23
用途:
スピーカーとアンプの間の配線
対象商品:
05236455

安いしいいと思います。赤/黒は目立つの白/青にしました。落ち着いた感じで良いです。別に無酸素銅でなくてもこれで充分です。それよりもしっかりとネジ止めして接触抵抗を減らす方がいいでしょう。

2019-06-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
05236437

線もしっかりしていて硬すぎず問題ない。
今のところ良好。

佐藤商店 様2019-05-14
用途:
車の配線
対象商品:
05236586

車の内部配線に利用しました。他社製品と特に違いはありません。普通に使えました。

2021-01-24
用途:
スピーカーコード
対象商品:
05236473

これまでに使用していたコードが、細くて長年使い続けて劣化気味だったのでこの製品に交換、太くてたくましくなったが、さすがに音の違いまでは判らない。

2018-02-08
用途:
教育用の配線組み立て部品として使用
対象商品:
05236647

柔軟性は中間くらい、銅線の半田のノリもOK、被覆剥きでのストリーッパーもスムーズに使えました。

2017-07-02
用途:
仕事部屋のコンポ設置に使用
対象商品:
05236525

私の場合、経営する治療院のBGM用にCDコンポを設置したのですが、診療室と待合室にスピーカーを、分岐して設置しましたが、5mでは少々不足だったので、8mまたは10mの切売りがあれば良かったと思います。品物的には特に不満もなく、良品でした。

2017-06-10
用途:
スピーカー用コード
対象商品:
05236498

本当に安くて良い品を購入できました。早速スピーカーに接続し素晴らしい音楽を聴き大変満足しています。最高です。