ガラス編組チューブのレビュー

平均満足度 4.82 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガラス編組チューブ 協和ハーモネット
協和ハーモネット
389 / 税込 428
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。 【用途】通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-05
用途:
リード線の絶縁
対象商品:
05236866

電子部品のリード線絶縁用に購入しました。0.8φくらいの太めのリード線だと、1.5がちょうどいいです。

1人が参考にしています
2022-07-30
用途:
電熱器用
対象商品:
05236884

魚焼き器のヒーター取り付けコードの熱保護用に購入しました
電熱部の熱が本体から結線コードに伝わる量が大きく
既存の耐熱コードカバーの劣化が見られたので交換用に買いました
想像してたよりは細目に感じましたが十分に使えています

1人が参考にしています
株式会社紀州工業 様2022-07-27
用途:
搬送設備の修理(ブレーキ関係)
対象商品:
05236866

発熱カ所の保護には必需品です・・・以前は購入が難しくて、秋葉原の電気街で定期的に購入して居りました。モノタロさん有難うの一品です。

1人が参考にしています
2022-04-01
用途:
真空管アンプの配線。
対象商品:
05236866

1.0mmのものはよくあるのですが1.5mmが見つからなく、困っていましたが助かりました。

1人が参考にしています
t-craft 様2021-08-28
用途:
ヒーターの配線皮膜
対象商品:
70342143

耐熱性に優れていて、
伸び縮みしてとても使いやすいです。

2021-05-09
用途:
高圧回路の部品の絶縁
対象商品:
05236857

高圧を使う真空管アンプ部品のリード線に被せ絶縁に使います。
色々な線径があるので使い分けでき重宝します。

1人が参考にしています
2019-12-25
用途:
ユニバーサル基盤の配線の絶縁
対象商品:
05236866

本当はエンパイヤチューブが欲しかったが入手困難であったため代替としてこの商品を購入してみた。エンパイヤチューブより耐熱性に優れており耐久性もあることから、結果は反って良かった。

1人が参考にしています
2020-03-13
用途:
モーターリード線修理
対象商品:
70342143

ケーブルの被覆劣化に使用しましたが、問題なく使えたので良かったです。

ウッドファミリー 様2019-04-25
用途:
バイクの発電機コイルの巻き直しで、マグネットワイヤーの保護に使っています。
対象商品:
05236866

非常に特殊な使い方かも知れませんが、巻き直した発電機(ACG)コイルの保護に使っています。エンジンオイルの温度が百数十度まで上がると思いますが、不具合は出ていません。曲がりやすく作業もしやすいですし、しっかり絶縁もしてくれます。

2018-04-12
用途:
真空管アンプ内部配線
対象商品:
05236857

高温になる部品のリード線絶縁に使用しました。加工性良好です。

2017-12-06
用途:
ラジオの配線用
対象商品:
05236875

絶縁用に購入しましたが、配線しやすく使いやすい、品質の良い物でした。

2016-10-03
用途:
基板部品の絶縁に
対象商品:
05236875

あまり多くは必要ないので少量のものがあり助かりました。

2016-10-03
用途:
基板部品の絶縁に
対象商品:
05236866

あまり多くは必要ないので少量のものがあり助かりました。

2016-09-08
用途:
配線の保護に
対象商品:
05236875

用途的にはOKでしたが量が多かったですね、少量があればいいと思います。

石黒商店 様2016-08-09
用途:
バイクのポイントコード交換
対象商品:
05236884

このような商品があると知りませんでした。大満足です。

2015-10-16
用途:
古いオートバイのポイントにつながる配線のカバーとして
対象商品:
05236884

旧車の場合個々の配線の耐熱の為のガラス編み被覆は大抵ほつれており見栄えが悪い事が多いです。純正での供給も無い様で今回どうしようかと悩んでいた所、こちらの商品を発見。純正ぽく仕上り大変満足しています。

2015-04-27
用途:
真空管アンプの制作
対象商品:
05236857

表面がサラっとして使い易いと感じました。