LED6 ウルトラフラットマーカー 12Vのレビュー
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
2022-08-29
- 用途:
- 三菱EKクロススペースのデーライトに使用。
- 対象商品:
- 05385722
フィトントグリルの隙間にピッタリはまり、純正品の様なデーライトなった。
但し、デーライトとしては明るさが不足で視認性が乏しい。
香西工業 様2022-01-02
- 用途:
- 自家用の取り付け作業に
- 対象商品:
- 05385783
サイズは小さいけど、けっこう明るいです。
バンパーの両サイドにフォグランプとしてフラッシュリレーでしようしています。
1人が参考にしています
2021-11-02
- 用途:
- トラック用サイドマーカーとして
- 対象商品:
- 05385722
1個だけの注文だったのでこちらで購入、原価は高いが送料が発生しなかったので、結局安く購入できた。商品は全く問題なかったです。
2人が参考にしています
2019-01-30
- 用途:
- ハイエースタイヤハウスの照明
- 対象商品:
- 05385704
あかるさは十分。車検に通るか問題。車検OKで後輪を照らす冶具を付属すればニーズはかなりあると思う。あとは耐久性で環境条件が悪いので心配です。
2016-09-30
- 用途:
- 軽トラのデイライト
- 対象商品:
- 05385722
アクティートラックのオプションのフォグライトが付く位置に樹脂バンパーの上から取付けましたが、出っ張らずとてもかっこよくなりました。LEDがついているメッキ調の土台と表面のクリア樹脂板とを両側のネジ(M4)で貫通してバンパーの裏から座付きナットで取り付けます。配線は上下左右の切カギから出すこともできますが、配線の位置に穴をあけて裏側に通した方がすっきりします。クリアの樹脂板を外すと、LEDが3つ並んだ基盤がありますが、表面にウレタンのような透明の樹脂が流し込んであり、水が入っても大丈夫です。メッキの土台には上下2ヶ所づつ小さい穴が開いていて、水が入っても抜けるようです。ただし、裏から出ているリード線の付け根は心配になったので取付直前にシリコンでシーリングしました。色は、クリアを選びましたが、真っ白ではなく少し青みのかかった白です。8000Kから10000Kの色温度のHIDと同じぐらいでしょうか。消費電力が40mA(約5W)なのに、とにかく明るく対向車からの視認性は抜群です。
1人が参考にしています