ガソリンサブタンク メンテナンス用のレビュー

平均満足度 4.54 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウ
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。 【用途】ガソリン専用
87件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-31
用途:
小型エンジンの試運転
対象商品:
05379377

ホースの長さも充分で、使用には問題ありませんが、当方にはタンクの容量が大きすぎます。この大きさがいい使途の方もあると思いますが、もっと容量の少ない物があると場所もとらず、使いやすいです。500cc位でホース径もΦ4~5位の物ができれば購入したいです。他でも販売されていないと思いますので、ぜひ販売してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2017-12-16
用途:
バイクのキャブ調整
対象商品:
05379377

サイズがちょうど良い、タンク側のホース差し込み部に製造時のバリがあるのが残念

2017-06-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05379377

継ぎ手部分が欲しくて購入した。
タンク部分は劣化しないので、継ぎ手部分のみの交換(購入)ができるようにして欲しい。
検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2020-12-27
用途:
バイクのキャブレター調整
対象商品:
05379377

400CCの古いバイク(NC29)のキャブレターオーバーホール後にバイクのタンクを外してのエンジン始動と調整のため使用しました。目的は十分達成できましたが、排気量の大きなバイクだと車体側のガソリンホース内・外径が太いので、付属のコックとクランプでは細くて対応できません。そこで汎用のガソリンフィルターを間にかまして接続しました。改善点としては蓋と本体の間にゴムパッキンがあれば良いと思います。ガソリンを多めに入れて傾けると漏れます。勿論蓋センターにはエア用のピンホールが空いているので傾けての使用は想定していないのでしょうが、パッキンさえあれば少々傾けても漏れないと思うので安全のためにも付属を希望します。

2人が参考にしています
2020-06-27
用途:
水槽のメンテナンス
対象商品:
05379377

用途が違うのは自己責任で水棲生物の水槽のメンテナンス用に購入
タンクとコックは用途に十分でしたが、付属のホースが離型剤なのかすでに加水分解を始めているのか、表面がすでにヌラヌラな状態
ガソリンを通すにしてもちょっとなという雰囲気だったのですぐさまゴミ箱にダンク
同時購入したシリコンホース(注文コード45333967)を取り付けて落着

1人が参考にしています
2019-09-26
用途:
レストア
対象商品:
05379377

材質等に問題はないがタンクが2Lで大きすぎる。500㏄程度で十分だと思う。安いのが売り。

2018-03-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
05379377

ありそうで、なかなか見つからなかったので、モノタロウさんで取扱い
があり、助かりました。

2016-10-06
用途:
キャブレターのオーバーホール後の点検
対象商品:
05379377

便利だが、もう少しコンパクトだと使いやすい。
ホース径に合わせられるようなアジャスタが付属すると更に便利だと思います。

2020-01-26
用途:
同調やメンテに
対象商品:
05379377

GSやバブのメンテにガソリンの量も多くキャップもコックも付いてるしブライベーターは一個は持ってたいですね!

有限会社和泉工業所 様2017-05-24
用途:
TMRの同調&セッチングに使用
対象商品:
05379377

安くて使いやすくで、良いです。不満無しです。お薦めです。

2016-07-07
用途:
バイクのセッティング用
対象商品:
05379377

問題なく使えます。
欲を言えば現場で使うには少し大きいかな。
携帯用としては場所をとります。
ですが理解していたことなので問題ありません。

2019-10-27
用途:
オーバーホール
対象商品:
05379377

バイクのキャブレターの調整に欠かせません。ガソリンが漏れることもなく普通に使っています。蓋の直径が大きすぎて開閉しにくいのが難点。

2017-10-10
用途:
バイクのメンテ作業
対象商品:
05379377

かゆい所に手が届くラインナップといったところでしょうか
リーズナブルでも品質、作業性にまったく問題ありません。

2017-02-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
05379377

値段が安くても使い易く、とても良い買物が出来ました。

2019-09-26
用途:
機械修理,メンテ
対象商品:
05379377

燃料コックがホース部に付いているので、両手で操作しなければなりません。本体につけて欲しいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2017-06-16
用途:
レストア
対象商品:
05379377

ホースも長く使いやすかったです
頻繁に使うものでもないですがあると便利です

2016-01-14
用途:
バイク整備
対象商品:
05379377

値段も安く手軽に使えってます。

2015-10-03
用途:
バイクの整備
対象商品:
05379377

燃料を補充する時用に、タンクのスタンドが付属されてると便利かな。

2017-03-10
用途:
バイクのメンテナンス。
対象商品:
05379377

使いやすく、低価格だったのでとてもまんぞくしました。

沖本自動車工業株式会社 様2016-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05379377

使用した感じ特に問題なく、価格も安いので助かっております。