スパークプラグレンチ マグネチックのレビュー

平均満足度 4.49 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグレンチ マグネチック モノタロウ
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。 【用途】スパークプラグ専用の工具です。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-20
用途:
車のメンテ
対象商品:
05583393

最近の車のブラグ穴が深くなってきているので、外したり付けたりするときに、落とすと面倒であるので、磁石付きなら落とすことがないので安心できる。

2022-02-20
用途:
バイク整備
対象商品:
05583393

今まで車載工具を使用していましたが、専用工具は作業性がいいです。

2022-01-04
用途:
スパークプラグ交換
対象商品:
05583393

コ・ス・パ良し 薄くてマグネットは必須ですね 良い商品です。

K-PIT山崎 様2021-06-03
用途:
原付スクーターに
対象商品:
05583393

プラグの仕様変更に伴い16mmレンチを購入しましたが、強い磁力のお陰で途中でプラグが脱落する事も無く、とても使い勝手が良いです。

HairSalon DELICA 様2020-11-11
用途:
船外機のプラグ交換
対象商品:
05583393

今まで昔のプラグレンチを使用してましたが、食い込みが浅いと外れたりで大変でしたが
これは素晴らしい!しっかりホールドします。海上交換ですと海中に落としたりで大変ですが
これは全くいいです、テープで留めて使用してます。

2021-02-10
用途:
車のプラグ交換
対象商品:
05583393

頻繁に使うソケットではないので、価格重視で選びましたが、必要十分な精度と磁力で満足しております。
強いて、改善点を申しますと、手回ししやすいようにベベルのもっと広い範囲にローレット加工がされていたら、価格以上の価値を感じたかもしれません。

2021-02-16
用途:
スパークプラグ交換
対象商品:
05583393

キャリイトラックのプラグ交換に使いました。スムーズに交換できました。プラグが引っ付いてくるので便利ですね。

2021-01-23
用途:
バイクメンテ等
対象商品:
05583393

届いて早速使いました。オフ車などのプラグ交換に非常にやくだちました。以外とマグネットが少し弱く感じましたが、あるとべんりです。

2020-09-27
用途:
yzf r3プラグ交換
対象商品:
05583393

yzf r3のプラグ交換で使用。
マグネットでしっかりプラグをホールドしてくれます。とても良い品質です。マグネットが結構強力で…抜く時に、ジョイントが外れてしまいます。それくらいホールド力があります。

ファミリー合同会社 様2020-06-13
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05583393

モノタロウブランドは、安いのでよく利用します。これまでレンチの内部にゴムが入っているものを使用していましたが、ゴムがすり減ってプラグを保持できなくなったので、マグネット式を購入しました。ゴム入りのレンチよりもしっかりとプラグをくわえることができ、とても作業がしやすいです。

2020-06-10
用途:
自家用車用
対象商品:
05583393

T型ハンドル付きのオートバイ用のレンチは持っていたのですが、持ち手の部分が短くて、トルクが掛けられなかったのでこちらを購入し、自分の持っていたレンチに取り付けて使用しました。マグネット付きはプラグが取れないことがなく安心して使用でき重宝しています。

2020-07-16
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
05583393

ホンダのCB1300SBに使用しました。ゴム式と迷いましたがマグネット式にして正解でした。

1人が参考にしています
2020-06-08
用途:
プラグの交換作業
対象商品:
05583393

KTCは高いので、こちらにしましたが交換には全く支障無く、買って良かったです。コスパ最高

2020-05-12
用途:
自動車整備 ホンダシビック ハイブリッド
対象商品:
05583393

狭小なエンジンルームで、エクステンションを同時に活用し、プラグに到達。全長はこれ以上だと他の機器に当たり、届かずでジャストフィット。マグネットの磁力は必要十分。

2020-03-05
用途:
自動車やオートバイのメンテナンス時
対象商品:
05583393

昔から いろいろなプラグレンチを使っていますが このマグネット付きが
いま時の 自動車メンテには、一番使い勝手が、いいですね。

2020-12-08
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05583393

安価で非常に良い商品でした。壊れたらまた注文いたします

2020-04-11
用途:
cub110 JA44のメンテナンス
対象商品:
05583393

CUB JA44 のプラグ交換時に使用予定、nepros のレンチにつけて使う。nepros 程の光沢はないが、プラグ交換の時のみなので、これで十分。

2020-03-25
用途:
ハイゼットカーゴのプラグ交換に使用
対象商品:
05583393

特に不都合無く使用出来ました。値段も安いし、文句無しです。

2019-12-21
用途:
プラグ交換
対象商品:
05583393

アトレーS331Gに使用しました。エクステンションバーセットが必要です。

2019-11-14
用途:
自動車スパークプラグの取り外し
対象商品:
05583393

私はマツダロードスターに乗っているのですが、B6エンジンのプラグは奥にあるのと、普通のプラグレンチのみでは固着していて外すことができなかったので、こちらの商品を購入しました。
こちらは普通のレンチに取り付けて使用するのですが、B6エンジンにはエクステンションも必要です。作業自体はスムーズに行うことができ、非常に助かりました。