圧着工具 絶縁端子用のレビュー

平均満足度 3.45 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ
モノタロウ
6,598 / 税込 7,258
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。 【用途】絶縁被覆付端子・スリーブ用
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-20
用途:
キャプタイヤのオス・メス交換時
対象商品:
76141949

今まで万能電工ペンチを使ってカシメていましたが、やはり専用工具ではないのでイマイチでした
これはいいですよ
仕事仲間が使っている某メーカーの高価な圧着ペンチと変わらない仕事をしてくれます
買って良かった

2人が参考にしています
2025-05-09
用途:
絶縁圧着端子の圧着

汎用的に作られているので、圧着端子を載せる位置がわかりづらい。平たく押しつぶすためか、減速機構がついているのに、最後のところで握力を要する。また、機構のためか、重たい。と、不満はありますが、圧着自体はきれいにできています。値段を考えればよい商品でしょう。

工藤不動産管理 様2024-02-06
用途:
オーディオ用のスピーカー端子
対象商品:
05586796

絶縁と圧着が一度にできて便利です。バイクの配線にも使います。

1人が参考にしています
有限会社 ゴトーシステム 様2023-01-29
用途:
制御盤の追加機能工事工事
対象商品:
05586796

使用時に特に2mmでの使用時特に力が必要で狭い所では使いにくい。

3人が参考にしています
2021-05-17
用途:
絶縁端子の圧着
対象商品:
05586796

問題なく使えます。
被覆を破る事なくしっかり圧着できます。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
配線作業時
対象商品:
05586796

安価の割に、普通に使える。圧着部が両方向とも同じなので、絶縁スリーブの径の大きいところも同じようにつぶれてしまう。

7人が参考にしています
有限会社トーユウ 様2020-04-27
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
05586796

小さめだたのでちょっと心配だったが、使ってみたら簡単に圧着出来た、
使いやすい。

2人が参考にしています
合同会社寿デンソー 様2019-02-18
用途:
絶縁端子用圧着
対象商品:
05586796

特価なので購入しました。まだ使用してませんが問題なく使えそうです。
但し、サイズが0.3/1.25/2.0で0.5が無いのが謎です?

3人が参考にしています
有限会社高砂カッター 様2019-04-15
用途:
配線用被覆端子の圧着
対象商品:
05586796

軽い力でカッチリ圧着できメッチャ使い勝手いいです!!

株式会社EST 様2018-08-07
用途:
絶縁端子圧着時
対象商品:
05586796

小さな割には、大きな力を入れる事なく圧着出来て満足しています。

2人が参考にしています
2017-09-04
用途:
電気配線工事
対象商品:
05586796

従来は、1.25sqと2sq個々に準備し端末工事を実施していますが、1台2役ですので1つのみで2種類の作業が出来便利だと思います。但し端子サイズに応じて圧着穴を間違えないことが前提です。

2017-06-03
用途:
電線施工
対象商品:
05586796

意外と小さくてよかったですが、かなりの力を要します。

3人が参考にしています
2016-10-29
用途:
電気配線の圧着用
対象商品:
05586796

大きさもちょうどよく、重くはないので、使いやすいと思う。

斉藤自動車 様2016-10-14
用途:
防水形圧着
対象商品:
05586796

本体が小さいので狭い場所などで片手で圧着できますので便利です

増山商会 様2020-03-14
用途:
制御盤内配線端末処理
対象商品:
05586796

失望しました。まったく使えません。私の握力は40kg有りますが、端子を圧着できません。止む無くウォータポンププライヤーで掴んで潰しています。これ作った人どんだけ握力有るんだろうか?それともほかにやり方があるのだろうか?知ってるヒト教えて下さい。

5人が参考にしています
株式会社テクノウェーブ 様2020-02-04
用途:
配線作業
対象商品:
05586796

全く取説がついていない。不親切とうやって使っていいものやら。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-12-26
用途:
使えない
対象商品:
05586796

絶縁被覆付圧着スリーブ B形を圧着させようとしたら圧着途中でにっちもさっちもいかなくなりました。締め込むスリーブを間違ったのかな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは0.3、1.25、2mm2の端子サイズに適合致します。
今一度、お手元の端子サイズをお確かめ頂けましたら幸いです。
適合範囲内であるにも拘らず、使えないようでしたら
弊社問合せ窓口まで状態をお知らせください。
よろしくお願い致します。

2017-01-03
用途:
圧着
対象商品:
05586796

他のメーカー品だと、圧着部は端子側とコード側出サイズが違うのだが、この商品は一緒、向きは間違えようがないが、端子部の圧着具合が微妙、引っ張ったら抜けたものもある。
絶縁閉端子に使うのにも中途半端。

6人が参考にしています
2015-06-30
用途:
ピンコネ圧着時
対象商品:
05586796

ピンコネの圧着が軽い力で出来て楽

フカサワメンテナンス 様2016-02-18
用途:
被覆用端子に使用、計装にて
対象商品:
05586796

圧着時、かなりの力が必要、正規品は片手で使用できる

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。