ワイヤーストリッパーのレビュー
- 用途:
- 駐車場の電源ケーブルの5.5Sqの2芯を剥くのに使います
- 対象商品:
- 05589194
5.5の電源ケーブルを、幹線は2.0の単線です、照明の配線は1.6ですこれのどれにも適用できる多様な道具です。
- 用途:
- 電気工事などの作業に
- 対象商品:
- 05589185
普通に使えますが、付属の皮むき長さを一定に揃えるためのL字金具が微妙でおまけ程度です。
直角になっているのですが、本体のかみ合わせ部分がフラットではないためカット面と平行にならない。曲げて平行にすればよいだけなのですが長さが書いてあるわけでもなく要るのか要らないのか使わなければいいだけの話なのですが。
- 用途:
- JIS規格外での配線工事での撚り線のストリップに
- 対象商品:
- 05589194
他の購入者も指摘しておりますが、
この商品はJIS規格をとっておりません。
JIS(ISO)に遵守した現場作業で使う場合に
万が一の規格外が起きた場合には自己責任になります。
ようするにDIY感覚で使用する場合に適した工具です。
その様なことを踏まえて日曜大工(DIY)で使用しても
値段からすればよく出来た製品だと思います。
- 用途:
- 真空包装機、自動包装機のメンテナンス等
- 対象商品:
- 05589176
使用頻度は少ないですが、あれば便利な道具なので、安価なものを探しておりました。今のところ問題なく使っております。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 05589194
5年ほど前に買いましたが、3ヶ月ほど使用して、SVケーブルの8sqの皮を剥こうとしたら一発で壊れました。新品のケーブルではなく、既設の配線だったので、自分の使い方が悪かったと諦め捨てました。その後は古いケーブルには気を付けてます。今更のレビューですみません。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 自動車等の配線作業
- 対象商品:
- 05589194
有名なベッセルの物と遜色なく使用できます。刃の耐久性については未知数ですが、替刃が無いとの事で、替刃で他サイズに対応できず、いざ刃がだめになったら使い捨てです。
1.25と2が兼用になっていますが、この数値は銅線のサイズであり、兼用できるかどうかは被覆外径次第になりますので、そこの表示が必要です。実際、外径が細めで、劣化した線を剥こうとすると、表面が削れてそれ以降は全く引っかかりません。1000円程高くても、替刃のあるタイプにすればよかったと後悔。わざわざネジで取り外せるようになっているのに、担当者のやる気が感じられません。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 05589176
使用半年も持ちませんでした。月に2~3日IV線ストリッパーとして使用。
真ん中のネジの部分がどうも弱いように思いますが、、、詳細はわかりません。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 電線の皮むき
- 対象商品:
- 05589176
軽くてフットワークの良い品ものを有り難うございました。
大切に使用します。貴店の品物は何を買っても信用があり大変ありがたいです。
地方にはこのように品揃えがなくいちいち都度注文しておりましたが貴店を知り大変重宝しております、
益々のご活躍を祈念いたします、まずはお礼まで。
- 用途:
- 計装線処理
- 対象商品:
- 05589176
見れば分かるとの事でしょうか?取説がありません。又、別途袋にねじと金具が付属していますが、取説が無い為使用方法が分かりません。径は、心線のサイズのようです。
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、改善に努めて参ります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 電線の処理
- 対象商品:
- 05589194
5種類のより線に対応するはずなのに商品写真に掲示されているように穴は4つだけ。取説もないので1.25用の穴はどこにあるのか分かりません。従って細い電線には全く使えず困惑しています。これを買う方はご用心下さい。
1.25用と2用は兼用となっております。
ご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
- 05589194
電工ペンチでビニール剥がしでは銅線が何本か切ってしまいやり直しが多かったのですが、ワイヤーストリッパーは一発で剥がすことが出来ました、またエレクトロタップでの配線は不安がありワイヤーストリッパーを使い配線の途中をはがし半田接続で確実に配線する事が出来ました、こんな工具があるなら早く使えばよかった。