スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式のレビュー

平均満足度 2.95 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
モノタロウ
4,298 / 税込 4,728
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。 【用途】詰め替え式エアースプレー。
87件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05608487

説明書的なものは、箱の図柄と英語のみ。ノズルはゴミが無いのに何故かすぐに詰まりどうしようもない。2Way方式ノズルのヒンジ部分の欠陥か?ステンレスボトルは良かったのに・・・。何か使い方が悪いんですかね?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
使用方法に関しては動画を掲載しておりますのでご覧ください。
https://www.monotaro.com/g/01121680/
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

株式会社三興製作所 様2015-06-11
用途:
糊付け
対象商品:
05608487

市販のスプレーのりを大量に使うためこちらの商品を購入しました。
繰り返し使えるので対費用効果は高いかと思います。缶ゴミも出ないのでエコかと。
思っていたよりも少し大きいので手の小さい方だと片手で握れないかもしれません。説明文には記載されていませんでしたがノズルを立てた状態で使用するとピンポイントで使えますが結構威力がありますし、遠くまで飛びます。ノズルを折った状態で使いと広範囲に使用できます。
どのくらい空気を入れていいのか分からないので恐る恐る使用している感じです。規定圧でもあれば良いのですが。

1人が参考にしています
有限会社協栄製作所 様2019-04-11
用途:
機械加工の油落とし
対象商品:
05608487

最初は調子よかったが、1週間ぐらいで出なくなった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-05-26
用途:
パーツ洗浄

液体中性洗剤を薄めて使用しているが、とにかくノズルが詰まる。3個交換したが、圧漏れも発生したので諦めることにしました。コスパがよくない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

TSマネジメント株式会社 様2019-01-17
用途:
不満!
対象商品:
05608487

まずは、使えばわかりますが、持ちにくい。圧力もあまり上げることもできないのですぐに勢いがなくなり、何度もエアーを入れなくてはならず逆に面倒。もう、捨てました。しかも高すぎる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-01-01
用途:
パソコンのメンテナンス
対象商品:
05608478

圧力弱すぎて使いものにならない、容器の容量、安全性の問題か?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2018-10-10
用途:
有機溶剤のパーツクリーナーの詰め替え用
対象商品:
05608487

空気圧が弱くて使い物になりません。
重量もあり力を入れないとボタンが押せません
無駄な買い物でした。手動のポンプのほうが安くて長く使えそうです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

ひかげワサビ店 様2017-05-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05608478

従来はスプレー缶を購入していたものの、薬液の大ロット購入と本品で大幅なコスト削減が出来ました。

3人が参考にしています
XAC 様2018-04-13
用途:
パーツクリーナー
対象商品:
05608478

ノズルが簡単に外れるようになる(漏れる)
ノズルだけ別売りか、寿命をが延びれば☆5でした

1人が参考にしています
2017-11-20
用途:
エアダスター
対象商品:
05608487

使えない、一瞬で終わる 安全弁が吹くまで入れてもとんでもなく弱い、パーツクリーナーとしての実力は判らないが市販品の様に使えるとは到底思えない

6人が参考にしています
2017-04-26
用途:
自動車整備
対象商品:
05608487

他の方も書いていた様に可動部、スプレーノズル部分が詰まりやすく、代替部品の供給が必要だと思われます。容量が50cc異なりますが形状を参考に格安車両工具を提供しているS社のオリジナル製品向けの部品を店頭で確認したところ、ピッタリ合いましたのでそちらを購入し使用しております。

5人が参考にしています
2017-05-06
用途:
機械の注油
対象商品:
05608487

なかなか油量とエアーのバランスが分からない。
スプレーとしてあまり使用出来ない。

3人が参考にしています
2017-01-05
用途:
5-56やブレーキクリーナを入れて使います。
対象商品:
05608487

5-56の缶に穴が空いたので早速使ってみました。エアが少なかったようですぐにエアが切れてしまいましたがエアと原液の量を上手く調節すれば大変いい商品だと思います。エアが切れることの他は何も不具合はありませんでした。

1人が参考にしています
2017-04-30
用途:
塗装前の脱脂作業用にパーツクリーナーを充填して使用
対象商品:
05608478

全体的にタンクの量が少なく、入れ替えの手間を考えると、パーツクリーナーに関しては通常のスプレー式ものを購入した方が良いと思われる。

8人が参考にしています
2017-03-24
用途:
用品
対象商品:
05608478

他にも類似品がたくさんあり他のが安くてもっと良かった。残念です。

2人が参考にしています
中村商会 様2016-10-14
用途:
自動車部品の清掃・脱脂
対象商品:
05608487

今まで市販の商品(アルミ製)を使っていたが今回初めて(ステンレス製)を使って頑丈なつくりには満足!!
注入口が漏れ出して使用不能になり代替した。
チョット値段が高いけど・・・
できればストレートノズルだけじゃなく拡散ノズルもつけてほしかった。

3人が参考にしています
有限会社武井研磨工業所 様2016-11-08
用途:
部品、製品の脱脂洗浄
対象商品:
05608478

スプレー+ロングノズルというアイデアは良いのですが、この可動部分が割れてしまい使用不能に・・・。何とかごまかしながら使っています。また、この部分のシールリングが可動させるたびに削れてしまい横から液体が漏れてしまった。
ぜひとも樹脂部分は補修部品として販売してほしい。

6人が参考にしています
2016-06-07
用途:
灯油の充填にて、部品洗浄
対象商品:
05608487

使いやすいです。

1人が参考にしています
TOTALREPAIR T-TEC 様2016-04-27
用途:
仕事用
対象商品:
05608478

容量も多くいいのですが持ちずらいのと用途によて違うと思いますが私の場合噴霧時もう少し細かい霧になると良いのですがまた本体プッシュシャフトとノズル(プラスチック部分)が使用時漏れが発せします。少々差し込みが甘く隙間から出てきています。

1人が参考にしています
AF MITSUMATA 様2016-09-21
用途:
パーツクリーナーを入れて自動車整備に
対象商品:
05608478

安いし軽いだろうとアルミを選択したが、ちょっと転倒するとすぐに凹んでしまい、ステンレスにしておけば良かったと後悔。容量が変わるほどではないが、あっという間にボコボコになってしまった。
それと、内圧が低下してくると、引っ張り戻さないと出っ放しになってしまう。

6人が参考にしています