スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式のレビュー

平均満足度 2.95 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
モノタロウ
4,298 / 税込 4,728
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。 【用途】詰め替え式エアースプレー。
87件中 81~87件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-16
用途:
缶のWD-40を入れて
対象商品:
05608478

詰め替えができるのでゴミが減るし、缶で購入すると安いし、非常に満足しています。

TOTALREPAIR T-TEC 様2016-01-06
用途:
塗装前の脱脂(シリコンオフ)に使用
対象商品:
05608478

価格的に満足していますが使用時にエアー充填バルブの位置が邪魔でやや不満といたしました。また少々霧状に噴霧すると荒いように思われます。価格から言うと満足できる範囲ですが。

1人が参考にしています
株式会社エスアールシー 様2015-10-29
用途:
車輌整備時に使うパーツクリーナー充填
対象商品:
05608487

長持ちしてほしいと思いステンレスタイプを購入したが、中身を入れるとどうしても重さが気になる。持ちやすければ気にならないが片手で扱うとすると首の部分を持つことになる。幸い空気充填バルブが引っ掛かりとなり片手で扱えるが、ノズルの向きに気を使う。そんなこんなで空気充填時などノズルの向きをよく変えていたりしたらノズル(樹脂の部分)がガバガバになってしまって本体の接合部より漏れるようになってしまった。要望としてはノズルのみ単品で補修部品として取り扱って欲しい。1ご検討お願致します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

FKシステム 様2016-06-09
用途:
エアーダスターとして使用したかった
対象商品:
05608487

無理を承知で購入しましたが、やはりエアー圧不足
エアーダスターとしては無理でした。

5人が参考にしています
2015-11-22
用途:
車両の整備時の洗浄
対象商品:
05608487

ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 モノタロウを入れて使おうと購入。
エアーを充填し、勢いよく噴射せずチョロチョロと出るだけ。そのうち止まってしまう。
使い物にならなかったです。
その後、先端ノズルの洗浄や詰まりを疑いエアーを吹いても変わらず。
期待外れでした。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございません。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2015-05-03
用途:
エアーを入れて持ち歩き
対象商品:
05608478

思ったほどエアーの強さがない
液体を入れてないから?
すぐなくなる気がします。
ノズルがすぐ壊れそう。

2人が参考にしています
2015-05-19
用途:
油類を清掃するとき
対象商品:
05608478

使用に関しては、特に問題ないです。
液剤の注入量が、どれぐらい入れれば良いかわからない。
液剤を注入後、エアーバルブの位置がいまいちで、エアーが入れづらい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注入量の目安ですが、300mL(ボトル容量の約半分)が最適な量となります。
エアーが入れづらいに関しましては、メーカーもこういった指摘は受けた事が無いとの事で、もしどの様に入れずらい、どうして欲しい等の要望があれば、教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いいたします。