マイクロ超硬エンドミルのレビュー

平均満足度 4.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロ超硬エンドミル ティーシーティー・ジャパン
ティーシーティー・ジャパン
989 / 税込 1,088
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-16
用途:
ウレタンゴムの切削加工に使用
対象商品:
05841912

クロスバイスを改造したフライス盤に使用しています。
用途は、ウレタンゴム(硬度A90)です。
切削面も非常に綺麗で、大満足しています。
また、頻度は少ないですがアルミ材の加工にも使用しています。
側面は2枚刃なので、そこそこですがエンド部分の切削面はとても綺麗に切削できます。
また、購入すると思います。

2023-03-14
用途:
ステンレスの穴開け
対象商品:
05841867

この商品はステンレスに容易に穴を開けることが出来る優れもの。
超硬は折れやすいので注意!
一番細い0.8を購入したが、本当は0.7と0.6が欲しかった。
何故0.8より細い物がないのか??
疑問です。

1人が参考にしています
2021-11-15
用途:
ABSパネルカットに使用
対象商品:
05841876

溶ける事もなく、しっかりカット出来て問題なし
後はアップカットでの耐久性がある程度よければ
リピート購入すると思います。

2020-08-21
用途:
MITS社の基板加工機で使用しています。
対象商品:
05841876

MITS社製基板加工機で使っています。問題なく作業できます。刃形の種類がもっと増えればいいと思います。

2018-08-12
用途:
アクリル板の切削加工
対象商品:
05841876

切れ味が良く、素材が熱で溶けて纏わり着かないのが良いです。

3人が参考にしています
2018-06-21
用途:
機械工作
対象商品:
05841894

金属や樹脂加工に使っていますが非常に使い勝手が良いので、このシリーズの10mm程度の刃長のものが欲しいです。

2017-12-12
用途:
フライスマシンに使用
対象商品:
05841885

小さな刃の割に非常に丈夫!快適に使用してます。また次回も購入するつもりです!

1人が参考にしています
2017-09-29
用途:
アルミ加工
対象商品:
05841912

標準チャック径3.3mmのCNCに取り付けてアルミを切削加工しました。しっかりチャッキングでき、切削の仕上がりも綺麗でした。

1人が参考にしています
2016-03-30
用途:
アルミの加工
対象商品:
05841912

先ずはアルミの加工に使用しましたがよく切れます。次は主目的のハードウッドの加工に使う予定です。

1人が参考にしています
2016-12-27
用途:
樹脂加工
対象商品:
05841867

他社の製品に比べかなりお手頃な価格で性能も悪くなかったので満足です。

有限会社田代石材工業 様2016-04-21
用途:
CNCフライスにて、木材加工
対象商品:
05841876

よく切れて、頼りになります。