ホースピンチャー セットのレビュー

平均満足度 4.70 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースピンチャー セット モノタロウ
モノタロウ
769 / 税込 846
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。 【用途】燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
63件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-13
用途:
バイク整備
対象商品:
05853715

バイク整備用に工具集めてますが、安価で便利な製品豊富で感謝です

2021-04-28
用途:
燃料ポンプの取り外し
対象商品:
05853715

自動車の燃料ポンプを取り外す際に、燃料ホースからの燃料流出を防ぐために使用しました。安価な製品ですが、しっかり役目を果たしてくれました。ホースを挟み込む部分は丸い形状になっておりホースを痛めないようになっていました。

1人が参考にしています
2021-05-15
用途:
バイクの給油ホースを閉めるため
対象商品:
05853715

しっかりとしたもので、工具を使わず素手で簡単に閉めることができるため誰でも使える優れものです。

2021-03-07
用途:
キャリパーオーバーホール時
対象商品:
05853715

キャリパーのオーバーホールをするのに、ブレーキホースに使いました。垂れてくることもなくよかったです。

2020-09-30
用途:
キャブレター交換
対象商品:
05853715

リトルカブは数年ごとにガソリン盛れが発生し、作業時いつもホースのストッパーに苦労してたのですが、今回これを見つけて購入。意外と重い印象ですが支障はありません。あるとないとでは作業性が段違い。

2020-09-30
用途:
ブレーキ・クラッチのオイルライン分解時
対象商品:
05853715

ブレーキやクラッチのオイルラインを切り離す際に、この商品でホースを締めておくことでフルードが溢れ出にくくなります。
作業時間の短縮もできますし、費用対効果は抜群です!

2020-10-19
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
05853715

ブレーキ整備にとても重宝してます。
慌てずできるので良い

2020-07-23
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
05853715

ブレーキホースのストッパーとして使用しましたが、小さいサイズで良かったです。

2020-09-10
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
05853715

購入前はロッキングプライヤーやしゃこ万力でホースを絞っていましたが、試しに買ってみました。小さいので場所を取らないのがいいところです、それゆえ取付から外し迄時間か開いている作業だと外し忘れが怖いと思い、目につきやすい場所に付けるようにしています。
ロッキングプライヤー等と比べると、取付時に蝶ねじを回す手と本体を支えるのに両手を要すること、回す量も多いのですこし面倒と思いました。

2019-09-07
用途:
キャリパーOH時のブレーキホースクランプ
対象商品:
05853715

ハサミタイプと違い狭い所にでも、使用出来るので使い勝手がいい

2021-04-14
用途:
バイク整備で燃料タンクを取り外す際に使用する
対象商品:
05853715

問題無く使える。
他で買うより安価に買えるのが良いと思います。

2020-03-14
用途:
ブレーキキャリパーピストン脱着時
対象商品:
05853715

これでブレーキホースを挟んだおかげでエア抜きが楽ちんでした。

2019-08-23
用途:
バイク整備時
対象商品:
05853715

ガソリンタンク外す時や冷却用チューブ触るときに重宝します。
やはり垂れないのでひと手間ですが使用してます。

2019-06-22
用途:
ブレーキメンテ用に購入
対象商品:
05853715

コンパクトで狭い場所でも使いやすくDIY作業には十分です。

2021-10-05
用途:
ホースからの流出を防ぐ
対象商品:
05853715

まだ使用していませんが、包装袋が一度開封されたようで、セロテープで封がしてあり返品されたものが送られた感じがして不満でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘は貴重なご意見として担当部署と共有させていただきます
お届け時に商品汚損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

2019-03-29
用途:
ブレーキオーバーホールのとき
対象商品:
05853715

ホイールシリンダ側をオープンにしたときフルードのダダ漏れを防止できるので、値段の割に役に立つグッズです。最悪の場合マスタシリンダのエア抜きまでしないといけないが、これでホースを潰しておくと流れだしがないのでゆっくりと楽な仕事ができる。
ツールカンパニーなんとかから1セット買って使っていたが、今般は4輪一度にオープンにできるように書い足しでした。

2022-01-24
用途:
ブレーキ ATエアーパイプ回り整備
対象商品:
05853715

ホースによってはホースを痛めてしまうので注意が必要です。

2019-01-14
用途:
スロットルボディから冷却水ホースを外す際に使用。
対象商品:
05853715

外径10mm程度のホースにドンピシャのサイズで、狭いエンジンルームの作業にはもっていこいの逸品。但し、自重がそこそこあるので、アウターをアルミダイカストにして軽量化を図り、且つ角を丸みのある形状にしてもらえたら、作業性が更に高まる様に思える。

蘭 様2025-10-16
用途:
オイルポンプ修理
対象商品:
05853715

ゴムパイプをつぶしすぎるので、注意が必要です。
取扱注意です。

2018-10-29
用途:
観賞魚の水換え時に
対象商品:
05853715

観賞魚の水換え掃除や、外部フィルターのメンテナンス時にホースを外す時に使用して重宝しております。