DEMING JETDAIii L/Zのレビュー

平均満足度 4.53 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)
1,998 / 税込 2,198
溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。 【用途】電動アシスト車に最適
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-02
用途:
リサイクルの作業に行くときの通勤自転車
対象商品:
06525776

毎日月曜日から土曜日まで走るので通常の自転車用タイヤは、減るのでその他タイヤなら減るのが遅いので買いました。

2023-08-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
06525767

P社製電動自転車の後輪に使用。これまでLLタイヤを使ってきたが3,4年で坊主になる。今回は高価だが、電動車用のやや太めのタイヤを選択。内部剛性が高いと感じられるので期待。

2021-07-23
用途:
電動アシスト自転車の後輪タイヤ交換
対象商品:
06525776

電動アシスト自転車の後輪に装着して2年ほど経過しましたが、耐摩擦性に問題ありません。
しかし、残念なことにサイド部分に大きな亀裂が2か所も入りました。
同時期に購入して前輪に使用しているパナレーサーC2は、まったく問題ありません。

4人が参考にしています
2020-01-14
用途:
電動アシスト自転車の後輪
対象商品:
06525776

電動アシスト自転車の後輪に装着して半年ほど経過しましたが、特に問題ありません。
但し、装着時に気になった点としては、このタイヤは回転指定方向があるのですが、方向を示すマークが1ヵ所しかないので、回転指定方向があることを知らないと見落として、回転方向を間違えて装着する可能性があると思います。
最低でも表裏1ヵ所に回転指定方向のマークを刻印するよう改善を希望します。

4人が参考にしています
2020-10-20
用途:
自家用
対象商品:
06525776

他製品と遜色なく、値段的にも満足しました。また購入したいと思います。

2019-09-15
用途:
電動アシスト自転車のタイヤ交換
対象商品:
06525776

交換したばかりなので、耐久性はわかりませんが、今のところ問題ありません。他で買うよりも安くてよかったです

1人が参考にしています
2018-03-07
用途:
自転車のタイヤ交換
対象商品:
06525785

再注文です。色々試してみたが、費用対効果からすれば、これが一番。
安物のタイヤだと空気圧を高めに入れるとひび割れてくる。
このタイヤは、耐久性がある。

1人が参考にしています
2017-12-28
用途:
通勤用
対象商品:
06525785

今まで使っていたタイヤよりもしっかりしていて、
パンクにも強そうです。またリピートしたいです。

2017-10-05
用途:
品質は良い!!!
対象商品:
06525776

耐久性がわかりませんが、造りはしっかりしています。ただ、チューブがセットされていないので、残念です。

2017-12-07
用途:
通勤用自転車
対象商品:
06525767

約2年もちました
大体1500から2000㎞の間だと思います
乗り心地などは空気の入り具合で変わるのでよく分からないです。

1人が参考にしています
2017-04-27
用途:
通勤や買い物
対象商品:
06525785

値段の割りにいい商品ですね。また買いたいと思います。

2016-02-11
用途:
息子の通学自転車に取り付け
対象商品:
06525785

息子の通学自転車に取り付けました。丈夫で持ちが良いです。また購入させて頂きます。

3人が参考にしています
2016-01-17
用途:
ママチャリ用
対象商品:
06525785

どこのタイヤを使うかと悩み製造は国外ですが、値段も自転車店より安かったのでJETDAIii
L/Zを使う事にしました、まだママチャリの後輪に履き替えたばかりなのでわかりませんが乗り心地は悪くありません。今後耐久性を経過観察します、ただ国産のIRC・ブリジストンなど(上級品)はドライブ方向がタイヤに記載されていますが
この商品は包み紙にドライブ方向はありましたがタイヤには表示がありませんでした、こういうところがやはり違うのかな?と感じました。

4人が参考にしています
2016-03-12
用途:
自転車タイヤ交換
対象商品:
06525785

近所のビバよりかなり安い。

2人が参考にしています
2015-01-18
用途:
通勤・通学用の自転車のタイヤ交換
対象商品:
06525785

シンコーのDEMING JETDAIii L/Z
トレッド面の厚みタイヤサイドの厚みとも
耐摩耗性に優れた商品で
色々なタイヤ技術が込められてるタイヤです。
比較的中距離の通学・通勤の自転車や
電動アシスト自転車にも向いているタイヤです。
某ホームセンターだとかなりお高い商品が
取り寄せに~5日ですが…やっとモノタロウで取り扱って頂けたので
継続的に購入できたら嬉しいタイヤです。

5人が参考にしています