オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式のレビュー

平均満足度 3.98 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウ
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。 【用途】オイルフィルターの着脱に
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社佐藤新聞舗 様2024-11-22
用途:
オイル交換

今まではカップ式を使ってましたが数が増えてきて整理したいと思い購入。
開け閉め両方できるのが良いですね。

2024-01-04
用途:
メンテナンス時
対象商品:
06611133

脱着は全く問題有りませんでした。。若干フィルターにキズが入るため保護材など必要かもしれません。耐久性が分かりませんので星4つです。

有限会社 柴藤自動車 様2023-01-19
用途:
特殊サイズのフィルター交換など。
対象商品:
06611133

これは当たりでした。
多少ごついのでエレメント周りに空間が少ないと厳しい場合もあるかも知れませんが、現状 問題なく使えています。
他の方のレビューで力が伝わらず滑った、数回の使用で壊れたなどありましたが使用方法、レンチのセットの仕方を間違えてしまったのではないかと思います。
左右回転に対応できているのでセットの仕方が回転方向に応じて変わります。
気を付けなければいけない点としてこのレンチの構造というか、接触部の特性として締め付け時にトルクをかけすぎると変形や損傷が出ます。
適度なトルクであればちょっと傷がつくくらいです。

3人が参考にしています
2023-02-21
用途:
オイル交換
対象商品:
06611133

車が2台あり、同時にオイル交換を自分で行いますが
フィルター径がそれぞれ違うため交換するのが面倒なのと
通常のレンチは、フィルターに噛んでしまう事があるため
この商品を購入しました
まだ購入したばかりで1回も使用していませんが
構造的に噛んでしまう事はないと思われます

2023-02-20
用途:
オイルエレメント交換
対象商品:
06611133

オイルエレメントにがちっと、食いつき堅く締まった状態でも難なく外せました。

2022-07-08
用途:
自動車オイルフィルター交換
対象商品:
06611133

プラスチックのカップ型だと滑って回らないことがあります。
そもそもオイルフィルターの種類が多すぎて適切なレンチサイズを選ぶのは極めて困難です。車が変わるとまたレンチも買わなくてはなりません。
このレンチはフィルターのサイズを気にすることなく使えて、締める緩めるがワンタッチで切り替えられます。考えた人は頭が良い!

立川自動車整備工場 様2022-06-10
用途:
オイルフィルターの脱着に
対象商品:
06611133

これひとつで、軽自動車や普通乗用車のフィルターの脱着ができます。ただし取り付ける際は強くしめるとフィルターが変形しますので、トルクは守るように。
ディーゼル車でも使えるように一回り大きな物もあると嬉しいですね。

2022-07-05
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
06611133

エレメントの取り外しだけでなく、締め付けにも
使えるところが大変よかったです。

1人が参考にしています
2021-10-08
用途:
車のエレメント交換時に使用
対象商品:
06611133

値段の割には良く出来てます。問題無く使用出来ます。初めての使用時にエレメントにキズが着いてしまいましたが、エレメントをテープなどで養生してから作業すれば問題無さそうです。使用頻度が少ないので耐久性が分からないので星4つにしました。
適応サイズに幅か有るし安価なので1つあると便利だと思います。

2021-03-30
用途:
エンジンオイルフイルター脱着
対象商品:
06611133

お値段相応の重さがあり、ガッチリして大変に使い易いです。
エレメントの大小により多少噛み合わにずれも出ましたが取り付け、外しに問題なしです。
愛用させていただきます!

2020-05-18
用途:
エンジンOilフィルター交換
対象商品:
06611133

硬くしまったエンジンOilフィルターをガッチリ捕らえ、難なく緩める事が出来て商品に満足しています。

2人が参考にしています
2020-05-07
用途:
自動車の整備
対象商品:
06611133

接触部の当たりが鋭角の為、しっかりセットしないとフィルターに外傷が付きやすいのが気になります。当たり面に何らかの滑り止めがあるとよいかもしれません。

2018-11-18
用途:
エンジンオイル交換時のフィルター交換
対象商品:
06611133

サイズの違うフィルターにも使用でき、着脱両方に使えるのがとても楽。

2018-12-26
用途:
自家用車(軽自動車)のオイル交換と同時に交換。
対象商品:
06611133

取り付けて、緩めようとすると、レンチが勝手に開いてしまいましたが、説明書をよく読んで再度、作業すると問題なく取り外しと取り付けができました。”フィルターの取り付け前に一度、左右に開いてください”等の目立つ説明があればさらに良かったと思います。

2018-05-17
用途:
オイルエレメント交換時
対象商品:
06611133

違う形の工具を使ってましたが、前から欲しいとはおもってました。安価なので思い切って購入し、早速使って見ましたが、カチッとハマり力も伝わりやすく、重宝しています。

2018-06-23
用途:
プレオオイルフィルタ交換に使用
対象商品:
06611133

もう少しゆるめる、締めらがスムーズにできるといい。慣れないせいかもしれないが。

有限会社 栄進自動車 様2018-05-17
用途:
オイルエレメント交換に
対象商品:
06611133

今まで使用していた緩める専用のものが破損した為購入しました。締め付けでも使用出来るとなっていますがエレメントに傷は付きます。緩める専用と何が違うのかよく分かりませんが使用に関しては満足しています。

赤池自動車解体 様2018-03-29
用途:
オイルエレメント交換時
対象商品:
06611133

狭いヶ所の作業が大変やりやすく、満足しています。次の時も安心して使えます。

2019-03-04
用途:
バイクのオイルフィルター交換に使用しました。
対象商品:
06611133

バイクのフィルターサイズが、規格にないサイズだった為、大変重宝しました。

ワークスミワ 様2017-10-22
用途:
7台有る自家用車のメンテナンス用
対象商品:
06611133

いろんな車種にフレキシブルに使えるところが満足してます。