O2センサーソケットのレビュー

平均満足度 3.94 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
O2センサーソケット モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。 【用途】O2センサーの脱着に
123件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Grow電機 様2018-09-28
用途:
自動車整備
対象商品:
06611142

難儀せずに一発でセンサーが取れました。
値段も安いぞ。

2019-06-06
用途:
O2センサーの交換時に使用しています。
対象商品:
06611142

他メーカーのソケットを使用してきたのですが、サイズが甘くなってきたので本製品と買い換えました。
以前使用していた品と使用感は変わりないのですが、使用した後の工具の様子を見れば、以前使用していたソケットよりもヘタリが少なく丈夫そうな気がします。

2018-08-08
用途:
自動車整備
対象商品:
06611142

ソケットが簡単に入り脱着も楽にできました、良い買い物でした。

カードックかわかみ 様2018-03-09
用途:
メンテナンス時
対象商品:
06611142

今まで、O2センサーの交換にスパナを使用してたが、今回この商品を見つけ、値段も安かったので購入してみました。さすが専用工具とあって、非常に楽に交換が出来ました。他の値段の高いメーカーの工具でなくても十分だと思いました。

2018-03-01
用途:
センサー交換
対象商品:
06611142

安い。そしてそれなりの見た目。しかし、機能に問題はなかったです。お買い得かも。

2025-01-20
用途:
O2センサー交換

ランエボのO2センサ交換で使用。さほどトルクかけなくても切り欠きが開いてしまって全然ダメ。Tridonホースクランプ2個並列?に巻いて開かないようにしたら緩みました。クランプ巻くために遮熱版は取り外す必要があります。値段が安いのでまあ一応満足で。

2019-09-08
用途:
ニュービートルO2センサー交換
対象商品:
06611142

国産工具では作業ができなかったので、本当に助かりました

2018-06-16
用途:
自動車整備
対象商品:
06611142

まだ使う機会がないので感想はわかりませんが、見た目的には大丈夫そうです。後日ためしてみます。

2019-07-26
用途:
自動車修理
対象商品:
06611142

O2センサー交換に使用しましたが仕上げ精度にやや難がある。22というサイズに対して、やや大きい。O2センサーの角が潰れる

パワーハウス 様2017-11-07
用途:
車整備
対象商品:
06611142

安いので他の商品と送料無料になるように少数ずつ注文しています。

2019-04-15
用途:
車のメンテナンス作業時
対象商品:
06611142

O2センサーが不良で交換作業に購入しました。とても良い商品です。

2017-10-17
用途:
車の修理。
対象商品:
06611142

価格が安く、つくりもしっかりしてるようです。できれば全長を40mmくらいにしてほしい。

メイジョウテクノ 様2020-08-25
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

O2センサーを外したのですがですが、センサーソケットが、力を入れると、ソケットが訛ってしまい、センサーが外れません。値段は高くてもいいから、きちんとセンサーが外れるソケットが欲しいです。まだO2センサーが外れません。困ってます。
注文コード1096451、17812052,01465808
どの、ソケットが正確にセンサーが外れますか。センサーとソケットのサイズが正確でないと
力を入れてもずれない、ソケットを教えてください。

3人が参考にしています
2019-04-20
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

仕上げ精度にやや難がある。22というサイズに対して、やや大きい。O2センサーの角が潰れる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-12-13
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

狭いスペースでも工具が入りやすく楽に作業ができます。

2017-07-26
用途:
商品名部品の交換
対象商品:
06611142

快適に作業出来ました。寸法精度や強度も十分で問題ありませんでした。

2023-04-17
用途:
自動車O2センサー取り外し、取り付け
対象商品:
06611142

スリットが少し大きすぎる気がします。スリットが大きい分だけ開放部の剛性が低下してしまうので、耐久が少々心配です。

葛西橋自動車 様2017-07-31
用途:
機械のメンテナンス、修理のため
対象商品:
06611142

低価格のわりには、充分役に立ち助かりました。また困ったときにはお願いします。

株式会社 KKT工房 様2022-11-02
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

まず22ミリのO2センサーに嵌めたところ遊びがありました。強度が弱いのか固着気味のセンサーでは力を入れるとソケットが開き、なめ気味で外れます。
プレス機で遊びと開きを調整し再度外そうとしますが同じくソケットが開いてしまい外れます。
形状的に狭い場所で使用する事が多いと思いますがこの強度だと二度手間以上のことになると思います。
購入を考えている方は、O2センサーの固着がないと思われる場合のみ検討したほうがいいです。

2人が参考にしています
株式会社 KKT工房 様2022-11-01
用途:
O2センサー交換

まず初めから22ミリのセンサーにはめ込むと、ソケットの内径が大きく遊びがあります。次に、O2センサーで固着気味の物を外す時、製品自体の強度が弱いのか、ソケットが開いていきセンサーのボルトの山をなめて外れます。
プレス機で開きと遊びを調整し再度調整しますが同じくソケットが開きセンサーを回せません。
ソケットの形状的に狭い場所のセンサーを外す時に使用することが多いと思われますが、この強度だと二度手間以上の事になるかと思われます。
もし購入を検討している場合、固着があるかもしれないと感じる場合はお勧めしません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。