ラチェットハンドル 伸縮式のレビュー

平均満足度 4.41 (279件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。 【用途】ボルト・ナットの着脱に
279件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-30
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
06611002

首振り機構が軽く動いてしまうため、少し使いづらいことがあります。伸縮式ですが6.35ヘッドだと少し短い気がしますが締付トルクを考えるとこの長さがベストなのかもしれません。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
バイクの整備
対象商品:
06611002

コンパクトで使いやすいてす。回した感じも非常に良いです。

2025-03-28
用途:
車のメンテナンス

3/8(9.5mm)を購入。皆さんが指摘されているようにヘッドが大きいです。
ヘッドの最大幅32㎜で厚みは17.5㎜(ボタン、接続部除く)含めると32㎜なのはお値段的に仕方ないののかな。角度は変えられるが完全に固定は出来ない仕様。多少伸縮部分にガタがありますが、伸縮式で多少のトルクをかけても問題なし。ソケットもボタンで簡単に着脱出来て、工具箱に1本あると便利でした。1/2は約1㎏を越えるので3/8の約500g(軽くはない)で十分そうです。
ヘッドの大きさとそれに伴う重さで☆4です。

3人が参考にしています
丸山設計 様2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。

自動機組立時に使用している。首振り機能があるのが若干使いにくい。

2024-12-16
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
06611027

全サイズ購入し、3/8は多用しています。
今回1/2を購入しましたが、がっちりしている反面、とても重くヘッドがデカいです。
また、構造上どうしてもガタがあります。
このガタがもう少し小さくなれば…
3/8や1/4だと、縮めて狭い隙間を通し、その先で伸長してテンションがかけられるので便利です。

西尾レントオール株式会社 様2024-12-27
用途:
ヘッドが少し大きめ

同等品と比べると安価で初めて購入したら使い勝手は良いと思います。
他社品はヘッドの角度がロック出来るがこちらはロック出来ません。
もう少しコンパクトヘッドだったら更に良い。
そこが少し残念ですが次のモデルに期待。

2024-12-06
用途:
ミニカーの整備
対象商品:
06611018

車高の低いミニカーの下に潜り込んでの作業に伸縮式のハンドルが便利

2024-09-06
用途:
タイヤ交換他
対象商品:
06611027

季節のタイヤ交換時に古くて短いラチェットを使用していたので首振り伸び縮みも付いて満足です

2024-06-27
用途:
車やバイクのメンテナンス時
対象商品:
06611018

安価でコスパ的に非常に良い伸縮式ラチェットハンドルを探していたら、丁度良いものがあって良かった。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-05-24
用途:
ボルトナットの締め付け
対象商品:
06611018

特に問題はないですがヘッド部分の厚みがあるので狭い箇所は辛いかもしれません。

2024-03-05
用途:
自動車整備
対象商品:
06611018

整備工場での使用です
「Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェット」の使い勝手がとても良く、似たものかな?との思いで当ラチェットを購入しましたが、使用中に首がすぐ折れてしまう、ヘッドの大きさ、シャフトやグリップの太さ、重さ等トータルで使いにくさを感じます。安価なのでそこまで求めるのもナンセンスかなとは思いましたが、次回購入するときは価格差はありますが「Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェット」を購入します。

4人が参考にしています
個人手嶋タクシー 様2023-12-31
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
06611018

安くて使いやすい。
また空転トルクが自分にはちょうど良かった。
そこそこしっかりしている作りで、プライベート使用なら何年も、使えると思います。
多機能の為、重さは有ります。
車載工具には重さがあるので、余り向かないように思います。

有限会社佐藤新聞舗 様2024-01-27
用途:
車のメンテ作業に
対象商品:
06611027

12.7mmの伸縮式、首振りラチェットはもって無かったので追加購入しました。
大きいので安定感ありますね。

2024-01-26
用途:
車のデフやミッションのボルト、スパークプラグ交換に使用
対象商品:
06611018

すごく握り易く、伸縮式でも頑丈です。首振りで伸縮のラチェットでこの安さは貴重だと思います!

2023-09-26
用途:
車の座席を外す時
対象商品:
06611018

比較的簡単に長さを調節でき、headの角度も変えることができて、いい商品です。

2023-06-06
用途:
固いボルトを緩める時
対象商品:
06611027

バイクでも足回りは強く締まっている時があり 
この商品では伸ばすことができるので力が落ちてきた自分にはちょうどいいです。
踏ん張っていた箇所がやや踏ん張るで緩めます。

2023-05-09
用途:
自動車整備
対象商品:
06611027

伸縮部、ヘッドの関節共にシッカリしておりグラグラした感じはほとんどありません。
1/2なのでそこそこのトルクでも使用できそうなくらいしっかりしています。

2023-04-29
用途:
機械修理
対象商品:
06611027

商品紹介ページには記述がなかったソケットの脱着機能にきがつかないで クレームを言ってしまい 交換までしてもらいました。大変なご迷惑をおかけしてしまい恐縮しております。
紹介ページにもう少し細かな機能をを記述いただければ良かったと同時に 取説に機能紹介があれば私のようなクレームも無かったと思います。
商品は非常に優れた物だと思っております。私の申し上げたクレームにも丁寧に対応していただきました。感謝申し上げます。

2023-07-02
用途:
作業効率が良くなる
対象商品:
06611018

伸縮するの便利そうだと思い購入しました。手頃な価格で良かったです。