圧着工具 ミニのレビュー

平均満足度 4.16 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧着工具 ミニ モノタロウ
モノタロウ
3,798 / 税込 4,178
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。 【用途】裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
137件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-21
用途:
電気器具の修理

コンパクトなので工具箱に収まりが良いと思う。片手で使えるのが良い。

松本電機 様2025-12-10
用途:
制御盤制作時等、

手軽に扱いやすく思った以上に使いこなせて便利です。

2025-11-26
用途:
機械メンテ時に使用
対象商品:
06616557

日本規格の0.5/1.25/2/3.5/5.5とドイツ規格の0.5/1.5/2.5/4.0/6.0が
共通のダイスです。日本の規格の端子を圧着すると圧倒的に締め付けが弱いので、電流をたくさん流すのはやめた方がいいと思います。
ロブテックスxモノタロウのコラボ?商品の【注文コード61785914】をおすすめします。

2人が参考にしています
2025-05-02
用途:
大きさが良い

このサイズで5.5mm2まで圧着できるので、持ち運びに助かります。
片手でもなんとか使用可能なところも良いです。
耐久性が少し気になりますが、使用頻度は高くないので問題は無いと思います。

有限会社彩光 様2025-04-09
用途:
機械の修理

小型のため、取り扱いや収納が非常に便利です。特に狭い場所での作業や、持ち運びが必要な場面で活躍します。
全体的には、コンパクトで使いやすい工具としておすすめです。

2025-05-18
用途:
Pスリーブ圧着用
対象商品:
06616557

電線を繋ぐ時にPスリーブを使用するので、圧着に必要性があり使いましたバネ式なので使いやすく良かったです。

2025-06-12
用途:
家電の修理、車の電装など。
対象商品:
06616557

コンパクトで握りやすく、収納も嵩張らずに良いです。

ジョンズタウンカンパニー 様2025-07-07
用途:
電線相互の接続ほか。
対象商品:
06616557

他の方も書いていらっしゃいますが、バネが弱過ぎて、握りきった後、しっかり解放されません。買わない事をお勧めします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2024-10-31
用途:
設備修理等

裸圧着端子用圧着工具(ポンチ&ダイス形状)の小型版としては他社からも出ているが、本品はレバーの動作が軽い。
鉸め完了時にラチェットがリリースされるポイントが浅め。
倍力リンク機構の動作も重さ(操作手応え)も軽く、操作が楽。
耐久性は未だ判らないが、フルサイズのモノに比べても扱いやすい。

2024-03-19
用途:
ケーブルジョイント結線に使用
対象商品:
06616557

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付と合わせて同時購入しました。
コンパクトで扱いやすいサイズでしたので、持ち運びによいです。

1人が参考にしています
株式会社大日光・エンジニアリング 様2024-05-16
用途:
裸圧着端子の圧着
対象商品:
06616557

使用ケーブル範囲が、通常の工具より広いので工具交換が少なくて作業が楽

2023-07-24
用途:
仮設電源作成時
対象商品:
06616557

5.5sqの圧着に使用して居ます。
圧着痕が6でした。
一般的な圧着器ですと、多少強く握らないと開放されませんが、
これは強く握らなくても開放されるので、
閉じたい時に簡単に開いてしまいます。
圧着自体は軽くよいです。
JISだともっとよいです。

2人が参考にしています
2023-09-08
用途:
電装整備
対象商品:
06616557

値段の割にかなりの高品質だと思う。コンパクトで、道具箱に収まるのも高評価です。

有限会社 建巧 様2023-03-25
用途:
弱電等 圧着工事
対象商品:
06616557

圧着工具は高いのでペンチ等で作業していましたが、
手ごろな値段だったので購入しました。
凄く使いやすくて、満足いく商品でした。

2023-01-29
用途:
アース線製作
対象商品:
06616557

圧着時に、手にかかる負荷が予想以上に軽くて驚いた。

2023-07-05
用途:
電源ケーブルの補修
対象商品:
06616557

小型で安価なところがとても気に入りました。
とても良い商品です。

株式会社アドバンスパワー 様2022-04-17
用途:
0.5圧着端子用に使用
対象商品:
06616557

0.5,1.25,2.0,3.5,5.5に使用可能。
今回はR2-0.5圧着端子用の為に購入しました。
探した中で一番安価だったので選びました。
使用して問題はありませんでしたが、圧着後に圧着端子がへばり付いて取れ難かったです。これは圧着端子端子がR2-0.5の為、強度不足の為
剥がし難い事が原因だと思っています。

株式会社イマオ商会 様2022-08-30
用途:
サイズの小さなケース内での圧着
対象商品:
06616557

サイズが180mmと小さいため、巾230mm内で接続端子を圧着に利用しています。

2人が参考にしています
2021-03-18
用途:
電気工作物の配線作業に
対象商品:
06616557

小型で握りやすく、狭いところでも扱いやすいです。圧着品質も問題なし。たまに圧着端子が凹側のダイスに貼り付きます。

5人が参考にしています
2021-06-09
用途:
圧着作業
対象商品:
06616557

安価で小型だが、確実な圧着作業ができる。良心的な製品。一生ものかな。