ヘックスローブビット セットのレビュー
- 用途:
- バイク整備 (YAMAHA)
- 対象商品:
- 44623513
ビーノ4stのGロックケーブルカバーを外す際に必要なので購入。
T30で外すことが出来ました。
他のサイズも家電などの修理の際に十分使い道があるので
これはお買い得かと思います。
- 用途:
- DIY作業に使用
- 対象商品:
- 06678918
掃除機のヘッド分解に購入したが、一部サイズがT10以下のネジがあり分解できなかった。
T10以下のヘックスロービットは販売されているのか?
- 用途:
- 使用している工具の補修
- 対象商品:
- 44623513
価格の割には問題なく使用できています。
サイズ別に色のリングがついているのは便利ですが、文字が見にくいのは残念です。
- 用途:
- 家電製品の修理
- 対象商品:
- 06678918
使用頻度は低いが無いと作業に支障をきたすので購入しました。
最も細いT10を同時に購入した差替スタビードライバーに装着して
使用しましたが役立ってくれました。
耐久性はこれからですが一応揃えておきたいなら合格です。
他の方のレビューではホルダーが割れるとの報告が多いので
割れた時の用心に樹脂製パーツケース M43-12を発注しました。
割れない事を祈って!
- 用途:
- ヘックスビス外し
- 対象商品:
- 06678918
最近このヘックスビスが多くなってきました。外れにくくていいのですが,六角ビス同様ストロークが長くて疲れるため,ペン型ドライバーに差し込んで使用。楽々です。
- 用途:
- 機械部品の分解・組み立て
- 対象商品:
- 44623513
購入してパッケージから出した途端、T40ビットだけ落ちた。
他のビットはピッタリホルダーに嵌っているが、T40だけユルユルで下にするだけで落ちてしまう…これでは何のためのホルダーなのか分からない。
まぁ基本的にT10を多用するのでほぼ使わないとは思うが、何となく気分が良くないですね。ビットは六角なのにホルダーは丸穴なので余計に緩くなると外れやすいという構造的問題もあるように思える。
穴を狭める事は難しいのでビットにシールテープでも巻いて落下防止するしかない。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 自転車ディスクブレーキの取り外し取り付け
- 対象商品:
- 44623513
最も短い全長3CMのタイプを購入した サイズを表すカラフルなリングが本体に取り付けられているが、インパクトドライバーに取り付けて使用したところ、数秒で取れてしまった。 本体にもサイズ表記はあるので使用には全く差し支えはないが、無駄であり価格に影響するので省いてほしい。 またリングが取れた本体をインパクトドライバーにきちんと奥まで差し込むと、出ている部分の長さは5mm程度しかない。作業内容によっては 延長する工具が必要である。
- 用途:
- 個人使用
- 対象商品:
- 06678918
商品は丈夫で使いやすく気に入っていますが、差込みケースが少し柔らかくぶら下げていても外れかけてしまいます。
安価なので贅沢は言えませんが、改良の余地ありだと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自転車ディスクブレーキの取り外し取り付け
サイズ表記されたカラフルなリングは、インパクトドライバーと共に使用した際、一瞬で外れ、再装着は不可。本体にもサイズの刻印があるから、無駄であり、省くべきだ。
また、短いほうの商品をインパクトドライバーのホルダーに差し込むと、飛び出しは5ミリしかなく、作業内容に適するか事前に検討が必要。
- 用途:
- コンテナの開梱、梱包時など。
- 対象商品:
- 06678918
他の方のレビューの通り、ビットホルダーがわれました。
オリジナル商品は価格がおさえられているのが魅力なのですが、何かしら残念なところが
あります。是非、価格はおさえたまま、もう少しクオリティがあがると・・。
今後のモノタロウブランドに期待します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。