裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用のレビュー
- 用途:
- DIY
撚線を棒形に変換するのに使用。コスパ良いと思います。これで充分です。
- 用途:
- 電気配線盤ブレーカー接続用に
コスパでしたので使用してみました
発着は、従来品と特に変わりないように感じる
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 06716928
照明器具の端子台やスイッチやコンセントに捻線を使用する時に使用して単線の様に差し込む事が出来ます
今回価格がお得でしたので端子カバーと一緒に購入しました、棒端子部の強度も太さも想像通りで満足です。
今まではホムセンで少量で高価な物を購入してましたが纏めて購入出来て良かった。
- 用途:
- 照明器具のトーメー端子接続用
蛍光管照明器具の LED交換改修工事で依線の接続処理で使ってます。単線と圧着スリーブ処理より一手間省けて助かります。電流容量も照明器具なのでコスパ良いモノタロウさんで十分です。
- 用途:
- 機内配線
ネジ締め型のコネクタに撚り線を接続する際に重宝しています。
- 用途:
- 家電も含めて色々な電気配線
最高、この値段で他になし、細い線に対応してもこのコスパはない。
- 用途:
- パナソニックインターホン電源コード接続に使用
- 対象商品:
- 06716928
パナソニックのインターホン親機の電源配線端子は、VAケーブル用に作られている為、コードより線は柔らかいためつなげません。
この端子で、より線を単線に変換して、接続しました。
上手くいきました。
- 用途:
- より線の差し込み変更
- 対象商品:
- 06716885
より線を差し込む際に、ハンダ揚げで対応していたが
端子接続で簡単接続
差し込み長さも有り、使い勝手は良好
良い商品である
- 用途:
- サイズを間違えた
- 対象商品:
- 06716928
思っていたよりワンサイズ以上大きかったので、自分としては大満足とは言えない。
でも安かったから、ちょっと工夫して使ってみようと思う。
強度は十分以上になるので、応用はできそう。
- 用途:
- 圧着端子結線作業
- 対象商品:
- 06716894
最近省スペース用の機器や海外製の端子台の増加に合わせて用意しました。棒の太さもよくチェッックしないと接続する孔に入らない端子台もありました。
- 用途:
- ばら線の整形
- 対象商品:
- 06716885
やはりどこに着けるにもばら線では不安があります。こちらだと細線にも対応し価格も安いので助かります。また0.5sq用でも0.75sqまで入りましたので小さい端子台に0.3sq~0.75sqをよく使っているので助かりました。
- 用途:
- 撚線をIV配線用ケーブルと同様の機器に接続する為の変換端子
- 対象商品:
- 06716903
ストリップゲージに合わせて選定する必要がある。
絶縁スリーブ必須。
- 用途:
- インバーター制御端子への結線
- 対象商品:
- 06716885
バラ線撚りっぱなしは不安、でもフェルール端子は高い、なんて場合にピッタリ。
圧着部が細いので多数並べても嵩張らずに済みます。
マーカーチューブはφ2.0がいい感じに入りました。
- 用途:
- 圧着端子として使用
安かったので、棒部分を切り取り圧着端子として使いました。もう少し径が大きかったら使いやすかった。
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 06716894
パナソニック製などの配線器具により線を使う為に
入手しました。
こちらは絶縁保護がありませんが、モノタロウ製の
スミチューブもどきで絶縁しています。
問題無く使えてとてもリーズナブル、ヒートガンが
あれば、是非お勧めです。