肥料水差しのレビュー
- 用途:
- 観葉植物の水やり
【良かった点】
部屋に置いていても違和感がないシンプルなデザイン
小さめの鉢でも注げる丁度良い水の出かた
2リットル入るので、水汲みの回数が減った
造りもしっかりしていて、耐久性も良さそう
【悪かった点】
なし
- 用途:
- 鉢植えへの水やり
容量2Lは一度に10鉢以上水やりができるので、手間が省けます。
液肥などの希釈でも使いやすい量と思います。
満水時に、重量バランスが悪いので星一つ減です。
- 用途:
- 室内に置いた鉢植えへの灌水と施肥
- 対象商品:
- 07496028
室内に置いた鉢植えへの水遣りの際に、水差しの注ぎ口を繁茂した植物の根元まで差し込んで灌水できるので、鉢の外に水をこぼすことがなく使いやすい。
容器が透明なので、中の水量は分かるのですが、容量を示す目盛りの表示が薄くて見ずらい。
- 用途:
- 植物の水遣り
- 対象商品:
- 07496028
2Lは女子が持てるギリギリの重さですが、こちらにしてから何度も水を汲みなおす必要が無くなり、大変便利になりました。
お値段も良心的で有難いです。
- 用途:
- 多肉、観葉植物への液肥やりに使用しています。
- 対象商品:
- 07496028
2Lという容量が必要で購入したので、大変重宝しています。
但し、2L満容量で使用する場合には、最初だけ慎重に水差し自体を傾けないと、水の投入口からこぼれ易いのでその点だけは注意が必要です。
- 用途:
- じょうろ代わり
- 対象商品:
- 07496028
大きさなじょうろに比べて、水量を根本に与えられます。
この注ぎ口の2Lは見たことないので、こちらにしました。
2L入れるとひたひたになるので、移動する時は溢れないように先を指で塞いでいます。
- 用途:
- 鉢への水やり、肥料撒き。
- 対象商品:
- 07496028
某社粉末肥料を水に溶いての散布で、
・シャワーのタイプでは詰まる。
。他社の小さな同一構造のモノでは
溶けない粉末が底に残り用を成さない。
その点此の水差しは
完全に撒く事が適い、容量も過不足が無い。
(これより大きいと取っ手の構造が辛い)
使い勝手に不満は無く、
耐久性が伴う事を期待して★5評価とした。
- 用途:
- 観葉植物の水やり、肥料差し
- 対象商品:
- 07496028
透明でメモリが付いているので液肥を稀薄するときに便利です
見た目もシンプルでいいと思います
容量は2lあって植物が沢山あっても事足ります
ただ残念なのは2l入れると水面が注ぎ口スレスレまで来るので少し傾けると上から溢れてしまいます
そーっと傾けないといけません
気を使う
水差し、肥料差しとしては安くないのでこの程度は改善して欲しかった
なので減点しました
- 用途:
- 野菜の苗に水や液肥をやる。
- 対象商品:
- 07496028
野菜の苗に液肥をやるために購入しました。2リットルは重いかもしれないと思いましたが、液肥を入れてもちょうどいい重さでした。管の長さもちょうど良く、使いやすい長さでした。大変満足しています。
ただ、一つ欠点は、ただでさえ、容量の目盛りが見にくい上に、シールが貼っていて、全く使えません。その点だけ改善を求めます。
- 用途:
- 事業所の鉢植えに水やりと施肥用
- 対象商品:
- 07496028
1Lの水差しを使用していますが鉢植えが増えて煩わしくなってきたので回数が半分になる2Lの水差しを求めていましたが近くの店では売っていないのですがコチラで見つけて購入しました。2L入れるとやや重いですが1Lに比べると当然ですが時間短縮になりました。ノズルが適切な形状で狭い所にも入って行けるので思った通りの水やりができます。外観は透明で清潔感が有ります。購入して良かったです。
![肥料水差し TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07496028-230511-02.jpg)