- 用途:
- 日常使用
- 対象商品:
-
07571068
折れたドリルの歯の交換しました。使用に問題ないです。
- 用途:
- 鉄鋼の穴あけ
- 対象商品:
-
07571278
コストパフォーマンスが高くとてもいいです
半透明なケースに入っていて、保管も便利です
- 用途:
- ボール盤
- 対象商品:
-
07571244
高価なドリルを使ったことがないのでわからないが、同品でなんら問題ない。消耗品なので安ければよい。
- 用途:
- 金属穴あけ
- 対象商品:
-
07571192
鉄やSUSの穴あけに通常品?を一緒に購入しましたが
SUSに通常品を使ったら穴があく前にギブアップ。
本品はしっかりあきました。 安物買いより多少高くても
銭失いにならない方をお勧めです。
2人が参考にしています
- 用途:
- 良い!
- 対象商品:
-
07571174
良いですね!
切れ味バツグン、値段も安い、またリピートします!
1人が参考にしています
- 用途:
- エアロの組み付けに
- 対象商品:
-
07571147
社外再度ステップを取り付ける際にサイドシルヘタッピングビスを取り付けるための穴を開けるために購入。
さくさく穴を開けられるので作業効率が捗ります。
- 用途:
- DIYでの鉄板穴あけ
- 対象商品:
-
07571104
値段は安いのであまり期待していなかったが、思いのほか使えて満足している。
DIYでたまに使う分にはしばらく使えそう。
- 用途:
- 金属の穴あけ工具として
- 対象商品:
-
07571208
値段の割には精度の良い穴あけが出来、大変助かります。
1人が参考にしています
- 用途:
- 金属の穴あけ作業に
- 対象商品:
-
07571235
真鍮、アルミ板の穴あけ加工時にボール盤に取り付けて使用。価格の割に良く切れます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
07571068
この値段でチタンコートドリルが買える為、ありがたいです。
- 用途:
- 穴あけ作業
- 対象商品:
-
07571192
普通に使えます。油差しながら使えばまあまあモチそうです。
- 用途:
- 機具の製作
- 対象商品:
-
07571253
良い商品でした。耐熱性に優れ、切削油を使用せずとも使用できました。
- 用途:
- 下穴用に
- 対象商品:
-
07571332
下穴用に購入し切れ味も悪く無く 良い感じで使用できました。
1人が参考にしています
- 用途:
- 工作時に使用
- 対象商品:
-
07571287
家庭の工作に使っています。
卓上ボール盤やハンドドリルなどいろんな工作で活躍しています。
- 用途:
- ボルトの頭が折れたため、残ったボルトを外すために使用しました。
- 対象商品:
-
07571086
6m mのボルトの頭が折れたため、残ったボルトに穴を開けて、そのボルトを
外す時に使いました。6m mと細いボルトなのですが、周りにキズつけることなく、残ったボルトにしっかり穴を開けることができ、無事に残ったボルトを抜き取ることが出来ました。
- 用途:
- M8ネジの下穴用として
- 対象商品:
-
07571253
使用頻度が少ないので耐久性等は不明だが、しっかり目的の作業に使えました。
- 用途:
- 差材の下穴加工に使っています
- 対象商品:
-
07571104
良く切れると思います。キリコの処理もいいですし、力もあまり掛かりません。
- 用途:
- ダクト穴あけ
- 対象商品:
-
07571296
一流メーカと遜色無い切れ味。安いし最高です。他のサイズも購入したい。
- 用途:
- 機械の部品製作に使いました。
- 対象商品:
-
07571183
タップの下穴用に買いました。今のところ問題はありません。私も初めて使用しているのでどのようになるかはわかりません。
- 用途:
- セット商品の補充
- 対象商品:
-
07571104
BOSHのビットセットのうちの1本が折れてしまい、その交換品として購入。
BOSHと同等かそれ位以上の切れ味。
価格と性能で大満足です。