デジタルノギスのレビュー

平均満足度 4.16 (409件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス モノタロウ
液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。 【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
409件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-12
用途:
農機具のメンテナンスス時に使用する
対象商品:
08469308

文字が大きいので数値が見やすく、老眼鏡が必要ないのが良い。

シオサイト 様2018-06-01
用途:
趣味で製作している、メインの部品の計測
対象商品:
08469292

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。最高に正確なノギスです。

2018-09-22
用途:
電気機器の組み立ておよび修理
対象商品:
08469308

デジタルの大きい表示なので読み間違いがなく、能率良く作業が出来ました。

2020-09-25
用途:
計測
対象商品:
08469317

評価の高いレビューが多かったので、期待しておりましたが、届いた商品はサムローラーがガタガタ。たまたま不良品に当たったのかと思い交換してもらいましたが、新たに届いたものも同様でした。検品もされていないような感じがしたので試しに合い口を0点にあわせ裏から光を当てると隙間のあるところと無いところがある始末。(隙間がある時点でNGですが。)デジタル表示で100分台まで表示されるので注文したのですが、新品でこんな状態では使い物にならないので返品しました。アナログのノギスのメモリを読むのがしんどくて、ざっくりとした粗方の寸法がよければいいという方にはいいと思いますが、日本製の一流メーカーのような精度を求める方はやめた方がいよろしいかと。安かろう悪かろうの見本のような商品でした。日本製のものに買い直す予定です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善検討に努めさせていただきます。

2019-01-15
用途:
各工程毎の測定
対象商品:
08469308

デジタル表示が大きくて、とても見やすいです。一月前に初めて購入したのですが、再度買いました。有名メーカーの1万円の物と変わらないと思いまます。器差が0.02か0.03かの違いだけです。ノギスは読み取りが0.05なので、0.01は問題ありません。また、買うと思います。

有限会社菊池自動車 様2018-08-06
用途:
部品製作寸法測定
対象商品:
08469292

デジタルひょうじでとても見やすいのでたすかります。

2018-08-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08469308

デジタルで、見やすく、コスッパも良く使い勝手が大変素晴らしい。

2018-08-05
用途:
金属模型加工
対象商品:
08469308

液晶部分が大きく非常に見易くスライドもスムーズで満足しています。

2019-03-22
用途:
エンジン部品寸法チェックや加工時の寸法チェックなど
対象商品:
08469308

寸法チェック中に、たまに表示がゼロになてしまい困ることがある。以前の物はそのようなことはなかったので、様子を見て続くようであれば新品への交換要望を出したいと思っています。

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

木田機工 様2018-07-08
用途:
NC旋盤による金属製品の内、外径寸法の測定。
対象商品:
08469317

デジタルノギスを使用したらとても便利で、従来型のノギスは使用する機会はほゼロになりました。願わくは、オートパワーオフ機能がほしいです。高価にならず実現していただけけるよう切望します。

2人が参考にしています
森製作所 様2018-05-03
用途:
加工部品の測定
対象商品:
08469308

液晶表示部が大きくてとても見やすいです。精度も悪くないように
思います。
オートオフ機能が無い様なので消し忘れによる電池の消耗と耐久性だけが気になる所です。

2018-08-03
用途:
色んな場面で
対象商品:
08469308

作りも繊細で使用感良く色んな場面で活躍しております。

泰山 様2021-03-06
用途:
長さの計測(笑)
対象商品:
08469308

ジョーが最初からスムースに動きます。(切粉だらけで分解掃除が必要なのはあるあるです。)
表示のオートオフとジョーを動かしたときのオートオンはありません。(電源ボタンを押すと表示はOFFになりますが、計測は継続しているようで ジョーを動かしてから電源ONしても そのまま測定できますので 電源ボタンではなく表示ON/OFFボタンです。) 消費電流を計ってみると 1.5V時 表示ONで 20μA 表示OFFで19μAでした。LR44を120mAhとして 6000hr 250日程度使える計算ですが、実際は電圧が下がるにつれて消費電流が減り 電圧が1.1~1.2Vで表示が点滅して電池切れを知らせてくれるころには 消費は10μA程度でしたから 一年程度は電池交換不要と思われます。 表示をOFFにするとあと5%電池寿命が延びますが、あえて表示OFFにする必要もなさそうです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今回ご購入していただきまして、誠にありがとうございます。本該当商品はオートオンとオートオフではありません。ご了承ください。よろしくお願いいたします。

2019-12-19
用途:
化粧品・洗剤などの容器の作成時
対象商品:
08469317

少し大きいサイズの価格が、急に高くなる。もう少し下げてほしい。

2018-04-26
用途:
計測
対象商品:
08469317

十分な性能を備えておりよい商品です。おすすめできる商品です。

2018-07-26
用途:
製品の品質管理
対象商品:
08469292

電源の自動off機能がほしいです。
使い勝手は数字も見やすくていいと思います。

1人が参考にしています
2018-03-10
用途:
バイク&車の部品の計測
対象商品:
08469308

値段も安く使い勝手も良いので重宝してます 素人でも使い安く便利です

株式会社名古屋トヨペット 様2018-07-01
用途:
車のエンジンパーツの寸法測定
対象商品:
08469308

値段の割に重量感や質感も良く使いやすい。価格を考えると、何時も持ち歩き常に気を使わず使用出来てよい

2018-05-21
用途:
精密機器の測定、金属加工時の測定等々。
対象商品:
08469308

コストパフォーマンスが良い。
ZEROボタンは今のところ使用経験なし。

2018-04-01
用途:
測定するとき
対象商品:
08469292

デジタルなので 見やすいです
作業がスムーズになりました