デジタルノギスのレビュー

平均満足度 4.16 (409件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス モノタロウ
液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。 【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
409件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-15
用途:
切り出した材料の寸法を測るとき
対象商品:
08469292

値段の割に精度が高めでオススメ。本体はズッシリと重みがあり、長時間の使用には不向きかも知れません。

1人が参考にしています
2019-07-27
用途:
機械のメンテ使用しています
対象商品:
08469308

精度とコストのバランスが良く、1年以内に通常の使用で壊れれば交換してもらえるので安心して使えます。

2020-03-06
用途:
製品の寸法確認

大手メーカー品と比べても遜色なく使えます、値段からすると信じられません。
ほかの方の評価もそんなに悪くないので、当たりはずれはあまり無いかと思います。
ブランドからすると驚愕です

1人が参考にしています
株式会社滝川 様2019-10-06
用途:
製品測定に使用
対象商品:
08469326

安価の割に検査表の測定値として多方面にしようしております。

2020-03-21
用途:
製品の寸法確認
対象商品:
08469326

値段からすると信じられません。メーカー物と比べてもほとんど差が無くて驚きです。
標準ブロックを測ってもその通りの数字が表示されます。

1人が参考にしています
2019-07-03
用途:
家具製作などの木工作業。
対象商品:
08469308

正確に測れます。小数点2桁はノギスの当て方や対象物のいびつさによって誤差が生じますが、木工では全く問題なりません。コスパに優れた商品です。

有限会社アサヒ商会 様2019-06-19
用途:
機械修理
対象商品:
08469308

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

2019-07-25
用途:
製品の測定
対象商品:
08469292

非常に良い製品でした。JIS1級があると尚良いと思います。

2019-07-24
用途:
ネジの大きさ等に使用
対象商品:
08469292

デジタルの見やすさが良いが、本体の大きさが今一。
以前使用していたアナログの方が使いやすい

2019-05-26
用途:
ホイストクレーンのブレーキパッドの厚み測定時
対象商品:
08469292

このシリーズの150mmタイプを持っていますが、
狭いところでは取り回しに難儀していましたが、この100mmタイプはコンパクトで難なく測定出来ました。
出来ますれば、電源オートオフ機能が有れば最高です!

2020-09-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08469308

何よりもとにかくコストパフォーマンスが良くての購入です。

有限会社横島高周波金型工業 様2019-06-22
用途:
部品製作の計測作業
対象商品:
08469292

on・offは手動ですが、慣れればOK。この価格でこの誤差なら十分OK

2019-06-24
用途:
木工加工
対象商品:
08469308

精度・使用感共に満足できるものです。 その上で電源のオートオフ機能があれば文句の付けようありませんでした。

2019-08-14
用途:
旋盤、フライス加工時
対象商品:
08469292

ねじのゴリゴリ感が場所によって異なるのが多少気になる

2019-02-25
用途:
バイクの整備に
対象商品:
08469292

以前は100均のノギスを使っていましたが老眼で数字を読めなくなり、より正確な物が欲しくなったので購入しました。予想通り文字が大きく見やすいです。専用ケースも付いていて持ち運びにも重宝してます。

2019-05-16
用途:
完成品の検品
対象商品:
08469317

精密な検品ではないのですがとても便利で助かってます。
ただ裏についている止めるネジが取れやすく、紛失してしまいました。ネジだけ欲しいのですが注文できますか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。申し訳ありません、現在のところネジのみのご用意はございません。ネジが簡単に取れないように品質改善に努めて参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

2019-04-04
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
08469308

マニュアルで指示されている数値を確認するために購入しました。今まではアナログで計測していたので誤差があったと思いますが、デジタルだと些細な変化が数字に表れるので、これからは誤差が少なくなると思いました。

2019-02-07
用途:
計測
対象商品:
08469308

mitsutoyoの標準ノギスと比べてみましたが,特に問題になるような差(器差以上の誤差)はありませんでした.
コスパに優れていると思います.
専用のハードケースが付いてくるのも好印象でした.

有限会社サクラ砥石 様2019-05-21
用途:
使用金型のサイズ及び出来上がりサイズのチェック
対象商品:
08469308

研磨材を扱うのでノギスの傷みが激しい為、安価なデジタルノギスは助かります。

有限会社村山工作所 様2019-03-16
用途:
厚さの計測時に
対象商品:
08469292

普段使用しております。電池が切れたら100円ショップで売っているので交換も簡単でいいと思います。