555タイマーユニット【基板完成品】のレビュー

平均満足度 4.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
555タイマーユニット【基板完成品】 ワンダーキット
ワンダーキット
2,498 / 税込 2,748
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
富山型デイサービスきずな 様2024-08-16
用途:
通所介護施設
対象商品:
08500923

デイサービスで利用者さん達に、オルゴールを聞いてもらう為の、タイマーとして活用している。

1人が参考にしています
2021-05-27
用途:
水位計(自動排水システム)
対象商品:
08500923

梅雨時期を迎え、雨水を自宅菜園の水まき用にある程度保管して溢れる分は自動的に排水させるシステム構築の為に、この他にフロートスイッチ、パワーリレーと共用ソケットも、モノタロウさんで購入、水中ポンプは品物を手に取って見たかったので地元ホームセンターで購入しました(KOSHIN製)。
システムの構成としては貯水タンクの水位をフロートスイッチで測り、満水時に当商品のトリガースイッチとしてオン、この商品のリレーの先にさらにパワーリレーを繋ぎ(当商品のリレーでは制御するポンプの電流が制御範囲を超える可能性がある為)、そこからポンプを時限オフ、させています。制御時間の設定はジャンパスイッチで可能で、若干操作は面倒ですがトライandエラーで設定可能です。電源はDC12vなので、手持ちの余っていたパソコンモニター用ACアダプタから給電するようにしました。
梅雨時期に上記システムの構築が間に合い、今のところ安定稼働しております。モノタロウさんの短納期発送にも感謝しています。

ペイントショップ敬愛 様2017-09-13
用途:
インジェクションコントロール
対象商品:
08500923

取付、作業性、コントロール性、取り敢えず問題なしです。
一応アルミのケースには入れたのですが。
高温下における耐久性が心配です。
自動車のエンジンルームに取り付けるので、
それなりに温度が上昇しますので。

2017-06-25
用途:
3秒間の点灯タイマーとして使用。
対象商品:
08500923

取扱説明書が付いていてとても解りやすかった。初期設定でプラグが10倍モードになっていてのに気づかず、テスト作動さてたら、タイムが全然違っていたので、じっくり取扱説明書を読んで原因に気づいた。
とても安価で重要な役目をしてくれる部品です。よい買い物をしたと喜んでいます。ありがとうございました。

CASシステム 様2017-10-06
用途:
実用向きじゃないみたい
対象商品:
08500923

理科の実験用機材みたいで。実用向きじゃないかな。
カバーもないし、結線端子はチャチ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

ライオンズマンション熱海管理組合 様2016-09-01
用途:
非常ベル悪戯防止用
対象商品:
08500923

*1と*10があり、設定がやりやすい。

2017-01-27
用途:
野菜の袋詰めの際の挿入口開けに、送風タイマーとして利用
対象商品:
08500923

自作しようと考えたが、安価な製品であったため購入。端子台が小さいため接続性が悪い。時間設定はボリューム抵抗の方が基板が小さくできて良いのでは思う。