1.5V低電圧点灯LEDのレビュー
乾電池1本(1.5V)で点灯するLEDがついに登場!通常、高輝度LEDを光らせる場合3V前後の電圧が必要ですが、超小型DC/DCコンバーター内蔵により1.5Vで点灯するハイテクLED。2本入。
2019-04-06
- 用途:
- ゲルマニウムラジオの外装装飾用に使用。
- 対象商品:
- 08503425
形状についての要望ですが、一般的な発光LEDと同じような砲弾形の3Φ乃至5Φ大のものを製作していただければ、大変有難いです。なお、明るさについては大満足です。
1人が参考にしています
2018-12-05
- 用途:
- 発電実験の負荷
- 対象商品:
- 08503407
確かに低電圧でもしっかり光ってくれます。モータを発電機に使う発電実験の負荷として使いました。低電圧でも光るので,色々な色のライトが選べました。
2018-11-05
- 用途:
- おもちゃのライトを点灯させようとした時
- 対象商品:
- 08503407
1.5Vで点灯できるLEDの存在を今まで知らなかったのですが、有って良かったです。
今後は 更なるハウジングの小型化と、外形の小さいLEDを出していって頂きたいです。
鈴木商事 様2018-05-22
- 用途:
- 携帯懐中電灯のLED化
- 対象商品:
- 08503382
単三電池一本で想定以上の明るさになり満足しています。長さを細かく確認する事を失念していた為、取り付ける所を少し加工する事になってしまいましたが、問題ありませんでした。
1人が参考にしています
2018-01-31
- 用途:
- ミニ飾りひょうたんランプに使用
- 対象商品:
- 08503416
小さいけど明るくてよかった。1.5Vの乾電池をダイレクトにつないで
点灯することができ使いやすかった。
1人が参考にしています
さっぽろ物理塾 様2017-07-17
- 用途:
- 小学生対象にレモン電池と大根電池を作って実験する教材。
- 対象商品:
- 08503434
1vほどでLEDが光るので、効果的でした。高価なので、個別セット作りとしては日常的に実験教材費の高騰になりました。
1人が参考にしています
2016-08-31
- 用途:
- 少し手を加えて、車のキーライトに使用しました。
- 対象商品:
- 08503382
1,5Vで使用できるLEDは、他にないのでこのLEDを、購入しました。素晴らしい商品です。
1人が参考にしています
2016-08-28
- 用途:
- 水位検知器の警報ランプに使用
- 対象商品:
- 08503434
1.5Vの電池1個で2個のLEDとブザーと並列に
接続しましたがしっかり点灯して満足です
1人が参考にしています
2016-03-12
- 用途:
- 単3乾電池1本の浮きに使います
- 対象商品:
- 08503398
とにかく明るいの一言豆球のガラスを割ってハンダします 外れないようにボンドやコーキング
で 固めます 後はどの位光が持つかです
2015-09-09
- 用途:
- 市販の<プラレール、車など>オモチヤに電機が灯るようにしています。1.5Vなので、
- 対象商品:
- 08503398
孫が喜んでくれてますね、電気が灯るとリアルさもまします。