防水型中心温度計のレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
2,398 / 税込 2,638
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) 【用途】食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社巴裡 小川軒 様2025-04-07
用途:
材料の中心温度を計測する

多機能でつかいやすく文字盤も見やすい。
計測する針がもっと長いタイプもあると良いと思います

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
食材の温度管理
対象商品:
08550072

HACCP認証に必要なCCP管理のため購入。
必要最低限の機能を持っており、重宝しています。

2021-10-28
用途:
調理作業での温度確認
対象商品:
08550072

使用一週間ですが、温度の上がりも良いのでストレスなく使っています。

2020-03-23
用途:
自動車のヘッドライト殻割
対象商品:
08550072

ヘッドライトの殻割用に購入しました。Hi Low設定があるので警告ブザーが鳴ると思っていましたがその機能がなく、温度とにらめっこする羽目に。温度設定により、小刻みに増減させることが可能なので便利は便利です。

2019-02-28
用途:
水温の測定 生地温の測定
対象商品:
08550072

温度の測定がとても早くストレスなく測れるのでとても気に入って使用しています。測定部分が細いので、カバーもついていて、保管時にも安心です。

2019-05-02
用途:
調理の温度測定に
対象商品:
08550072

リピーターです。簡単で軽くていいです。リピーターです。

2024-08-20
用途:
揚げ物時の油温度測定に使おうとしたがこの商品は向かない
対象商品:
08550072

高温で連続測定出来ない。
揚げ物する時は最低1時間は連続測定できないと不便
他の使い道を考える

1人が参考にしています
有限会社ラダック 様2018-07-26
用途:
乾燥機の検温
対象商品:
08550072

表示温度の外周部分の耐熱性の低いのが心配、その他は満足しています。

3人が参考にしています
2017-11-19
用途:
給食提供前の中心温度計測用
対象商品:
08550072

温度が読み取りやすく使いやすいです。使い始めて間もないですが満足してます。

1人が参考にしています
2017-07-01
用途:
料理

とても簡単に使用できます。
頭が大きいよりも細く長い感じの物だと置く場所や使い勝手など良いのではないかと思います。

森 農園 様2017-02-04
用途:
ハウス内の温度管理に使用
対象商品:
08550072

ハウス内の温度管理に上から吊るして使用しています。ずっとこのシリーズを使っているのですが、電池がCR2032になって、最低最高気温のリセット方法が変わってから使いやすくなりました。
以前のモデルは個体差が大きくてすぐに壊れることも多かったのですが、今回は今のところ問題なく使えています。

マルスギ株式会社 様2016-11-18
用途:
品質管理に使用する水温測定
対象商品:
08550072

社内の重量測定秤にも使用している信頼あるブランドなので
安心して使用できます
小さく防水なので万が一水槽内に落としても大丈夫でした

2018-04-15
用途:
表面地温&水温測定
対象商品:
08550072

他の温度計との温度誤差があり、デジタル?残念ですが私に送付された商品は、はずれでした。

2017-01-11
用途:
食品の中心温度を計る時に使用
対象商品:
08550072

2回目購入です。
弊社のお客様がご使用なのですが、とても使いやすいそうです。
また購入します。

2016-10-19
用途:
冷凍魚加工の魚の芯温測定
対象商品:
08550072

コンパクトで持ち運びしやすい。反応速度も速く温度表示も見やすい。

2016-03-10
用途:
化学研究
対象商品:
08550072

精度は値段位。