ミニビスJSのレビュー
- 用途:
- 木製クラフト製作
リピ買いです。下穴不要で、ネジ跡も目立たず便利です
- 用途:
- 家具の修理
- 対象商品:
- 09280477
全ネジのビスは部材同士を接続すると隙間が開いたりしますが、このビスは先端が別部材に入ってから手前の部材を引っ張ってくれるのでしっかり固定できます。また、ヘッドが小さいので隠すのも楽です。
- 用途:
- 合板の固定
- 対象商品:
- 09280504
ねじ頭が目立たなくてとても良い。しかし、電動ドライバーがネジの軸に対して少しでも斜めになるとビスが折れ曲がったりしてしまったので素人DIYには注意、熟練が必要だと思いました。
- 用途:
- 薄板に
ブロンズメッキとあるが塗装っぽい。雨にかからないところならいいがすぐ塗装が流れる。
- 用途:
- 額縁制作
- 対象商品:
- 09280477
を額縁のコーナーの補強板を止めるのに小さなビス欲しくて使用しています。
使用感は文句ありませんがもう少しリーズナブルだと助かります。
- 用途:
- 板の接合
- 対象商品:
- 09280495
見た目がよく、薄い板の接合に使っています。
長さも選べて大満足。
下穴を開けると板が割れることはまずありません。
板をL字に接合後、試しに破壊したところ想像以上に締結力が高いです。
色合い的にブラウン系の塗料やワックスと相性が良く気に入っています。
- 用途:
- ウッドデッキの格子木の固定に使用
- 対象商品:
- 09280477
格子木の厚みが10mmどうしの固定に16mmを使用。先端形状は(+)SH1でぴったりでした。
色がペンキ色と同色でほとんど目立たず。
水に浸すと直ぐに赤錆びが発生。ざらつきが欲しかったので希望通りの下処理ができた。
ネジは先端形状と締め付け工具の種類を明記すると使う側は、合わせて準備できるので良いのではと感じた。
- 用途:
- 羽目取り付け
- 対象商品:
- 09280574
1本だけ曲がったネジが入っていた。内容数を数えていないからわからないが、パッケージには『約66本』と記載されているから、ひょっとすると問題のない製品は66本入っていたのかもしれないが…。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 木材の緊結
- 対象商品:
- 09280513
かなりスリムです。
ビス頭が小さいため、化粧面でも使い勝手が良いと思います。
電動ドリルで締めると、木材に食い込んでいき、頭がほぼ見えなくなります。
逆に、締めすぎると逆回転で緩めるのに苦労しました。
後から解体したい場合、食い込ませすぎない方がいいです。
9mmの板に使用しましたが、5mm厚位の断面の材でも十分使えると思います。
- 用途:
- 箱や抽斗の製作に
- 対象商品:
- 09280547
仮釘、隠し釘の代わりに使えます。丁寧に作業すれば問題ないですが、ちょっと横着すると頭が飛んじゃいます。丁寧に。
- 用途:
- 古い箪笥の底板を固定するのに使用
- 対象商品:
- 09280486
細いビスですが強度がありプラスドライバーとのかみ合いもよく
最後まで占めることができました。