バイメタルホールソー 六角軸シャンクのレビュー
- 用途:
- 24h風呂の架台として人工大理石(720×310)に2ヶ所の穴あけ(厚15mm)
- 対象商品:
- 09308014
2×4材を下にかまして、ケガキ箇所に1.5mmのドリルで軽くポンチ程度の傷を付けてから本品を使用して、難なく2穴の貫通作業が終了しました。
穴あけ時間よりホールソーに詰まった人工大理石を取り除くのにより多くの時間がかかりました。(笑)
- 用途:
- FRP材(厚み約10mm)への穴あけ
以前に28mmの同じモノを購入し今回は30mmを購入。しかし30mmの方は新品なのに1度も材に穴をあける事なく、軸と刃を留めているネジがナメてしまい空回り。結局以前に購入した28mmであけて鉄ドリルで穴を広げて施行は完了しましたが安かろう悪かろうです。
- 用途:
- 天井配管
- 対象商品:
- 09308057
切れは良いが、芯ブレがあり口径より1~1.5mm大きな穴になってしまう。価格は魅力的なので、次回からは少し小さめを購入する予定。
- 用途:
- 市販の樹脂筐体への穴加工
- 対象商品:
- 09308023
樹脂ケースへの穴あけに使用。もっとバリが出るかと思いましたが、意外と綺麗な切り口で、そのままコネクタを取り付けできました。
- 用途:
- 電気工事等の鉄板加工、鉄BOX加工
- 対象商品:
- 09308057
何度も購入していますが他メーカーのバイメタルよりは肉厚で(ある程度乱暴に扱っても刃こぼれしません)その分寿命も長いと思います。
ただホールソーが真円ではないです、その分穴あけには時間がかかりますが、この価格(特価時)このタフさ皆さんも満足ではないでしょうか。
- 用途:
- バイクのカスタム
- 対象商品:
- 09307996
素材がプラスチックやエンビ板の様に柔らかい物ならば、穴を空ける事は可能ですが金属の場合は歯がもたない様に思います。勿論プロツ-ルとしては不可能です。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 09307978
小型インパクトドライバーで使用しています。樹脂しか穴あけをしないため、金属を開けた場合の、使用感と耐久性はわかりません。価格が安いので、コスパが高いと思います。
- 用途:
- 車の内装加工や取付
- 対象商品:
- 09308032
ホルソーの中心軸ドリルにネジ固定するバイメタルの中心が2~3mmずれて
本来の30mmが34~36mmに大きく穴が開きそうなホルソーでした、使用する前にインパクトドリルに付けて、回すとドリルの首振り振動凄い、本当に検品検査に通ったのか?疑問?
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 穴あけ作業
- 対象商品:
- 09308014
使用前に歯部を確認したら、3~4箇所歯が開き気味だったので現在未使用。客先製品を傷つけそうなので此の儘お蔵入りになりそうです。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 分電盤穴あけ
- 対象商品:
- 09307987
標準分電盤に穴を開けるために使用しました。
オレンジ色の塗料が少し気になります。
数回しか使用していないので今のところ使えてます。
- 用途:
- エアコン取り付け
刃のエッジが甘いのでイマイチ、
プラスチックなどは大丈夫だが
金属に使うのは不安。
- 用途:
- 盤の穿孔作業に使用
- 対象商品:
- 09308057
安価な製品ですが、問題なく使用できます。製品の上部横にサイズの記載が大きく刻まれてますので複数所有していても判断しやすくていいです。薄暗い状態でも読めるように文字に白ペイントをいれました。
- 用途:
- プラスチックの穴あけ
- 対象商品:
- 09308014
ベランダで初めて作成中のなんちゃってビオトープのプラ舟に、オーバーフロー用のパイプを通す穴を開けるのに使用しました。電動ドリルもホールソーも使うのは産まれて初めてでしたが、うまく開けることができて良かったです。他の製品を使ったことがないので、性能の比較はできませんが…