スタンド 三足 スチール製のレビュー

平均満足度 3.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタンド 三足 スチール製 モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。 【用途】機器の設置、固定用支柱として
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-13
用途:
各種器具を高さを可変して保持するため
対象商品:
54323055

もう何十年も前から、形は変わらずに色々な現場で使用されている器具で、使い勝手もよく便利なスタンドで、いくつか 現在も使用しております。特に 脚部は適度な重さで、安定して使用でき、優れた汎用性の持ったものだと思います。

2023-04-17
用途:
お茶を最後の一滴まで絞るために筒状のお茶の容器を傾けるため。
対象商品:
09356524

非常にしっかりとした作りで、全く問題ない。
ぐらつきもなく、重宝している。

2022-12-08
用途:
器具の保持に
対象商品:
09356524

しっかりしていてがたつきもなく、丈夫でした。
買ってよかったと思います。

2022-03-25
用途:
簡易な物理実験
対象商品:
09356524

予測したとおり、土台がしっかりしており、軽量なものを60cmの高さまで、固定することができます。(別売りの安価な角型ムッフも購入し、家にあったステンレスパイプを適当な長さで、パイプカッターで切断して、水平方向の支持棒にしています。)

守富環境工学総合研究所 様2021-05-11
用途:
実験器具
対象商品:
09356524

従来から使用しており,シンプルがよい。クランプとセットにしてほしい。

1人が参考にしています
Hiroshima University 様2019-02-10
用途:
To hang a buret for titration
対象商品:
09356524

I bought this product and very satisfied. With lower prices but this product is very stable for 50 ml buret.

2人が参考にしています
シンコー開発株式会社 様2017-06-30
用途:
撹拌作業用支柱に使います。
対象商品:
09356524

三脚の脚がもう少し重くするか、脚の長さをもう少し長くなれば良いと思います。

2人が参考にしています
2020-01-28
用途:
機器の設置
対象商品:
09356524

前の投稿にもありますが、スタンドとシャフトとの勘合が緩く
直ぐに回ってしまいます。嵌合部にワッシャを入れて回らない
ようにしました。メ-カ-製では問題なく、容易に緩まないよ
うに改善してください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

2016-12-24
用途:
楽器のスタンドとして
対象商品:
09356524

バーチャイムのスタンドとして購入しました。本来は科学実験用器具ですがどっしりとしているので楽器に用いてもふらつきません。ステンレス棒ではないけど見た目もきれいで、錆が出ないように油で拭いたりすればこれで十分です。何より楽器用に比べて安価なのは助かります。

2016-03-29
用途:
写真撮影用の「ライト保持用」に流用する為に購入しました。
対象商品:
09356524

写真撮影用の「ライト保持用品」を探していましたが、機能&価格で良いものが見つかりませんでした。
そこで、本鉄スタンドに「ムック」を購入して、使用しています。
本鉄スタンドは、しっかりした重量が有り、「ムック」で1/4ネジ棒で「LEDライト」を横につき出しても
倒れる事は有りません。「ムック」で高さも自由自在です。
機能&価格共に満足しています。

1人が参考にしています
2019-01-31
用途:
配管固定
対象商品:
09356524

全部で10本購入しましたが、そのうちの1本は、浮き錆が出ていました
新品とは思えない状態でした

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-10-11
用途:
化学合成
対象商品:
09356524

素早く納品され、とても使いやすいですね、次にも利用したいと思います

2018-02-16
用途:
測定センサーの固定

シャフトと台座のネジ加工精度が低く、根元がぐらつきました。シャフトのネジ切りも短いので、ナットをかませる工夫も出来ませんでした。接着してしまおうかと思いましたが返品に問題出ても困るのでやめました。また、短い三点脚なので横方向にアームを突き出す等、重心がシャフトから離れる用途には向きません。倒れます。軽量かつ丈夫な対象物やシャフト重心上での用途なら良いかもしれません。シャフト+台座で重量約1.5kgです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2017-05-02
用途:
測定の補助
対象商品:
09356524

この台座と金属棒はM10並み目で直接ねじ込み留める方式。
他社の支持器具で一般的に使われている差し込み式で
台座の横からネジで固定する10mm部材とは適合しないので、
交換して使うことは出来無いので注意が必要。

1人が参考にしています
株式会社エアード 様2015-12-11
用途:
実験装置のフリーレイアウトに次ごうが良い
対象商品:
09356524

価格、機能は問題ないが黒のチジミ塗装がでたらめである。
汚い上塗装のタレやはみ出し、エッジつららがありとても商品と思えない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-02-25
用途:
塗装の補助器具
対象商品:
09356524

締め付けが足りないのか、支柱が回ってしまう。
困ったので接着剤で固めてしまいました。
台座のデザインが独得で、細かいギザギザが……。
見た目も重視するなら高いやつで。
実用性は十分です。

2016-03-06
用途:
情緒切り替え機器の保持器具
対象商品:
09356524

しっかり安定して良い

1人が参考にしています