両開クランプ 自在ムッフ付のレビュー

平均満足度 4.21 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-12
用途:
プローブの固定
対象商品:
09356533

安い割には安定感があって良いです。ただ角度の微調整何面倒でした

2022-12-08
用途:
器具の保持に
対象商品:
09356533

しっかりしていてちゃんと器具も保持出来るので良いと思います。
買って良かったです。

2021-03-05
用途:
溶接の仮付け時の固定

どんな角度でもある程度の変わった形の物でも固定できるので非常に便利です
ただ重い物は強度的に少し不安ですが、仮付けに使用しているだけなので
これくらいの強度で今の所大丈夫です
使用用途が溶接なので最初についている赤い滑り留めは剥がしてしまいましたが
それでもアームが曲がっているので滑る事もなく大変重宝しています。

1人が参考にしています
2021-09-20
用途:
釣り道具の竿盾を強風で飛ばされないように、椅子に固定する為
対象商品:
09356533

満足しております。価格も廉価で非常に便利な商品です。

2021-01-16
用途:
実験器具保持用
対象商品:
09356533

表面の仕上げは粗いですが固定、調整は問題なく使えました。
安価で助かります。

2020-08-26
用途:
リービッヒ冷却器の固定等
対象商品:
09356533

リービッヒ冷却器を固定するのに使っています。ムッフも買い足す必要がありませんし角度等の微調整がしやすく安定したグリップなので良い買い物をしたと思います。2個購入したので残りの1個はUSB接続のファン(8cm)をガッチリと固定してスタンドに取り付け、扇風機の代わりに使ったりしています。

2020-07-15
用途:
実験機材の工作や実験器具の固定
対象商品:
09356533

両側のアームが別個に締め付けの調整ができるため、変則的な形状のものも固定する位置を微妙に調整できる。もう少し軽量化してもらえるとありがたい。

2020-07-15
用途:
実験用
対象商品:
09356533

炭酸水素ナトリウムの分解の実験に使用。コスパもよく満足でした。

国立大学法人長崎大学 様2020-01-13
用途:
ガラス器具などの保持
対象商品:
09356533

このサイズのクランプになると柄付きのクランプでは柄の長さが長いため、奥行きの狭いスペースで用いることが出来ないが、このクランプは狭いスペースでも用いることが出来た。他社製よりも安いので、気軽に試すことが出来た。ネジ部分の滑らかさは可も無く不可も無し。

2020-03-07
用途:
濾過フィルターの保持
対象商品:
09356533

見た目の素材や作りは安っぽいですが、機能的には問題ありませんでした。コストを抑えたい人には最適。中サイズで使いやすいサイズです。

2019-12-01
用途:
マイクロスコープの仮固定
対象商品:
09356533

ややメッキ下地が荒く、ネジも遊びが多く荒いが、価格相応と言うことで実用上は問題なし。ムッフ+自在ハンドと言うことで便利に使えてます。

2019-06-13
用途:
実験
対象商品:
09356533

適度な大きさで使いやすいです。取り付けも簡単にできました。

2019-01-04
用途:
機械修理(部材保持)
対象商品:
09356533

光学器械の修理があって、カメラレンズを横向きに把持してくれる金物を探していました。胴径8 cmまで掴めそう。ただ頭でっかちなので支柱への取り付けが若干不安に思いますがいまのところ問題なし。

2020-11-09
用途:
治具を固定
対象商品:
09356533

4本購入しましたが1本だけ治具をはさめたら折れてしまい追加で頼みました。
結構弱いです。

2018-05-14
用途:
バイクのフロントフォークOH時用治具
対象商品:
09356533

バイクのフロントフォーク内にあるオイル交換時は、フロントフォークを抑えていないと安定した作業が出来ません。
フロントフォークに見立てた塩ビ管をしっかりと保持できました。 これなら行けそうです。 安価ですし機能も十分です。

2018-06-08
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
09356533

ビューレットの固定用に買ってみました
スタンド自体はマグネットスタンドを利用
果たして思惑通りに使えていて大満足です

国立大学法人熊本大学 様2017-07-10
用途:
実験用小型カメラの固定
対象商品:
09356533

普通に使えます.安価ですのでありがたいです.ムッフつきですので,別に買わなくて済みます.

2016-03-06
用途:
情緒切り替え機器の保持器具
対象商品:
09356533

赤色が刺激的でやや期待の効果がバイアスがかかる

2017-09-01
用途:
展示会展示補助器具として使用
対象商品:
09356533

ア-ム試作品に取り付けるクランプとして購入したが、取付や調整面で全く問題点はありません。